This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:TMS320F28002x 微控制器错误

Guru**** 2929860 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075197/tms320f280021-tms320f28002x-microcontroller-error

部件号:TMS320F280021
“线程”中讨论的其它部件:C2000WARETMDSCNCD280025C

您好,

你好。 我有一位客户正在与 TMS320F28002x 合作。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

我们正在使用 TMS320F28002x 微控制器启动一个新项目

目前,我正在使用一个评估板,该评估板带有一个180引脚 controlCARD 坞站

我需要使用 SPI 接口。 作为第一步,我只想在开发套件中将工作作为一个示例项目,精确地说是 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f28002x\examples\SPI\SPI_ex4_external_loopback_fifo_interrups.c

我实施了示例标题中所示的必要外部连接

//! -GPIO40和 GPIO8 - SPISIMO
//! -GPIO41和 GPIO10 - SPISOMI
//! -GPIO22和 GPIO9 - SPICLK
//! -GPIO23和 GPIO11 - SPISTE

不幸的是,该示例不起作用。 接收中断 spiaRxFIFO ISR 从未触发。

其实我已经有了问题了。 我刚刚为项目示例和开发工具包构建了可执行文件,但它不起作用。 此示例包括将 SPIB 模块配置为主模块,将 SPIA 配置为从模块。 SPIB 发送一个模式,SPIA 接收该模式。

此示例使用中断。 这意味着存在一个 TX 中断和一个 RX 中断。

我正在使用 CCS 进行调试。 触发 TX 中断,但不触发 RX 中断

对你们来说,问题是我所犯的错误。

我已按照示例所示连接针脚。

//! -GPIO40和 GPIO8 - SPISIMO
//! -GPIO41和 GPIO10 - SPISOMI
//! -GPIO22和 GPIO9 - SPICLK
//! -GPIO23和 GPIO11 - SPISTE

SPIA SIMO - GPIO 8 -为引脚67
SPIA SOMI - GPIO 10 -引脚69
SPIA CLK - GPIO 9 -引脚71
SPIA STE - GPIO 11 -引脚73

SPIB SIMO - GPIO 40 -为引脚75
SPIB SOMI - GPIO 41 -引脚77
SPIB CLK - GPIO 22 -引脚79
SPIB STE - GPIO 23 -引脚81

什么可能出了问题? 代码示例是否应该准备好正常工作,或者是否需要一些调整?

仅供您参考:我已经测试了开发套件 C2000Ware_4_00_00_00中的其他示例,它们工作正常。 例如:I2C eQEP,ADC... 这是我找到的第一个例子,但它不起作用

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷·文森特,您好!

    您是否使用了正确的针脚输出映射文档? 根据 TMDSCNCD280025C_Rev.a_120cCARD_PINOUT .pdf:

    PIN 名称 坞站中的插针编号 PIN 名称 坞站中的插针编号
    政府间组织40. 68 全球公益物8 57.
    政府间组织41. 70 全球公益物10 61.
    政府间组织22. 72. 全球公益物9 59.
    政府间组织23. 74. 政府间组织11. 63.

    此致,

    维纳