“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件
各位专家:
让我澄清一下 Flash API 的使用情况。
TMS320F28002x 闪存 API 版本1.57.00.00 (spnu631)说:“TMS320F28002x 闪存 API 嵌入到该设备的启动 ROM 中。 这与 API 完全是软件的其他 C28x 器件不同。”
a) ROM 中的 Flash API 无需复制到 RAM 中, ROM 中的 Flash API 由 RAM 中的用户程序直接调用。 我是对的吗?
B)是否所有用户程序(包括使用 ISR 的用户程序,闪存 API 除外)都必须复制到 RAM 中并执行以进行闪存擦除/程序?
C)使用另一台设备 F28034时,必须将闪存 API 复制到 RAM 中。 闪存 API 似乎也位于带有 F28034的 ROM 中。 请澄清。
感谢您的检查。
此致,
雪加瓦拉