请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
“线程”中讨论的其它部件:TMS320F280025您好,
是否有任何具有9个独立计时器的低成本 C2000器件?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
是否有任何具有9个独立计时器的低成本 C2000器件?
此致,
尽管所有 C2000都有3个 CPU 定时器,但 PWM 模块也可以作为独立定时器。 因此,像 TMS320F280025这样的具有7个 ePWM 模块的器件将具有10个独立片上计时器。 可以配置 PWM 模块,但不需要将 PWM 信号置于引脚上,这样它就可以充当计时器。
如果 PWM 功能需要 PWM 模块,则我们需要查看一个具有更多 PWM 的设备,该设备除了3个 CPU 计时器外,还可以用作计时器。
最佳
马修