This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有9个独立计时器的 C2000

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074868/c2000-which-has-9-independent-timers

“线程”中讨论的其它部件:TMS320F280025

您好,

是否有任何具有9个独立计时器的低成本 C2000器件?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管所有 C2000都有3个 CPU 定时器,但 PWM 模块也可以作为独立定时器。  因此,像 TMS320F280025这样的具有7个 ePWM 模块的器件将具有10个独立片上计时器。  可以配置 PWM 模块,但不需要将 PWM 信号置于引脚上,这样它就可以充当计时器。

    如果 PWM 功能需要 PWM 模块,则我们需要查看一个具有更多 PWM 的设备,该设备除了3个 CPU 计时器外,还可以用作计时器。

    最佳

    马修