This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何控制"ADCSOCA0所选电路"?

Guru**** 2589810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074604/tms320f28388d-how-to-control-adcsoca0-selected-circuit

部件号:TMS320F28388D

各位专家:

spruii0c.pdf 在 P2060中显示了下图(图17-5. ePWM 和输出 X 条源)。

但是,我找不到用于控制 ADCSOCA/B0所选电路的寄存器。

请告诉我如何为这些信号选择一个信号源。

此致,

Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko,

    首先,您需要配置一个或多个 ePWM ,以通过事件触发子模块生成 SOCA 或 SOCB 脉冲。  此时,脉冲可以用于内部 ADC 触发或 ADCSOCUT。

    然后 ,您可以通过 ADCSOCOUTSEL 寄存器选择要从设备中取出的 SOCx 脉冲。  EPWmxSOCA 脉冲仅转至 ADCSOCAO,EPWmxSOCB 脉冲仅转至 ADCSOCBO。  然后,您可以通过插针直接选择 ADCSOCAO 或 ADCSOCBO,也可以在 X 栏中使用这些信号。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德文:

    感谢你的回复。

    我了解信号的连接。

    此致,

    Hidehiko