This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:是否有 FSI 通信参考原理图?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074552/tms320f28388d-is-there-fsi-communication-reference-schematic

部件号:TMS320F28388D

尊敬的硬件工程师:

你(们)好 我是 Dave,他是机器人硬件工程师。

当我要在两台 TMS320F28388D 之间使用 FSI 通信时, 我是否必须使用隔离器 IC?

我只是想知道,是否有任何参考原理图。

感谢您的回答。 祝你度过美好的一天!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该使用 Pin 吗?

    (对于前,FSIRXA_CLK,FSIRXA_D0,FSIRXA_D1,FSITXA_CLK, FSITXA_D0,FSITXA_D1)是否足够?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dave,

    我认为某些文档参考对您有关 FSI 的信息非常有用:

    [引用 userid="508020" url="~ë/support/微处理器/CC2000 -组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1074552/tms320f28388d-here-fs-communication -参考-fsfsfs’]当我要在两个 TMS320F28388D 之间使用原理图通信时, 我是否必须使用 SIC/Isolator[]

    否,FSI 通信不需要数字隔离器。 您可以直接将 FSI TX 信号连接到通信设备的 FSI RX 信号。 差分集成电路将用于远距离通信和/或极大地提高物理链路的抗噪性。

    [引用 userid="508020" url="~ë/support/微处理器/CC2000 -微控制器组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1074552/tms320f28388d-here-here-fs-communication -参考原理图/3976864#3976864"]

    我应该使用 Pin 吗?

    (对于前,FSIRXA_CLK,FSIRXA_D0,FSIRXA_D1,FSITXA_CLK, FSITXA_D0,FSITXA_D1)是否足够?

    [/引用]

    还需要接地连接。 此外,D1数据信号是可选的,但可提高总吞吐量。

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。你给了我所有的信息,我需要的东西。  

    祝你度过美好的一天!

    此致,

    戴夫。