This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:调试模式挂起时的闪存擦除和编程&使处理器 ASM "estop0"

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079330/tms320f28384d-flash-erase-and-program-while-debug-mode-hangs-make-processor-asm-estop0

部件号:TMS320F28384D

尊敬的 TI 团队:

    我们有使用 TMS320F28384D 的定制电路板,我们的应用是在正常 间隔的闪存区(Bzero_Sector6_start)中写入值10secs..it在 运行状态下工作正常,  

while (program_start=1)

IF (Write_Sec>=10){
主轴参数();
flash_claimPumpSemaphore (flash_CPU1_wrapper);
EEPROM_Erase (零位安全问题6_START);
eepro_ProgramSingleByte (转轴1_parameter,12,零位位数6_start);
flash_releasePumpSemaphore();
write_Sec=0;}
}

但是 ,当我以调试模式连接调试器时 ,我们面临一个问题,即擦除扇区功能失败,处理器在 eeprom_Eras()函数中出现 hang( estop)

在大多数情况下,在调试模式下工作正常1到2分钟后,该程序将在 erase 函数中获取结构。

处理器在“oReturnCheck = Fapi_issueCommandWithAddress(Fapi_EraseSector,(UINT32*)Bzero_sectorb_start2)”中被击中;”请在下面找到函数。

//####################### eepro_erase_start-扇区 C ############################################################################

void eepro_Erase (UINT32 ERASESECTOR)

丁;
EALLOW;
UINT32零位位秒位 b_start2;
Bzero_sectorb_start2= ERASESECTOR;
o 重校验= Fapi_issueCommandWithAddress(Fapi_EraseSector,(UINT32*)零位子位子位子位子位子位子位子位子位子位子位子位子位数_start2);
//
//等待 FSM 完成擦除扇区操作
//
While (Fapi_checkFsmForReady()!= Fapi_Status_FsmReady )(当[Fapi_checkFsmForReady()!= Fapi_Status_FsmReady]

}

//读取 fmstat 寄存器的内容,以了解 FSM 在之后的状态
// erase 命令,查看是否存在任何与擦除操作相关的错误
//
oFlashStatus = Fapi_getFsmStatus();
IF (oFlashStatus!= 0)

//
//检查 Flash API 文档中的 fmstat 并进行相应的调试
// Fapi_getFsmStatus()函数提供 fmstat 寄存器的内容。
//检查 EV 位,ESUSP 位,Cstat 位或是否有任何 EV 位
//已设置 VOLTSTAT 位(有关详细信息,请参阅 API 文档)。
//
__ASM(" ESTOP0");
}
//
//检验 SectorL 是否被清除。 擦除步骤本身会执行
//验证。 此验证是可以执行的第二次验证。
//
o 重试= Fapi_doBlankCheck((UINT32 *)Bzero_sectorb_start2,
零64KSector_u32长度,
&oFlashStatusWord);

IF (oReturnCheck!= Fapi_Status_Success)

//
//检查 Flash API 文档中是否有可能的错误
//如果 Erase 命令失败,请使用 Fapi_getFsmStatus()函数获取
// fmstat 注册内容以查看 EV 位,ESUSP 位,
//已设置 Cstat 位或 VOLTSTAT 位(请参阅的 API 文档
//更多详细信息)
//
Example_Error (oReturnCheck);
}
C1=4;
EDIS;
EINT;
}

请帮助我们解决此问题并提供解决方案  

谢谢,此致,

阿杰·S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    我将回顾一下这件事,并在一天或两天内回复您。

    谢谢,此致,
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    是否 映射了 Flash API 和 EEPROM_Eras()以从 RAM 执行?  它们应该映射到 RAM -请确认。

    此外,我在您的代码片段中注意到,擦除功能经过硬编码,可以始终擦除 sectorb,而不管您输入的地址是什么,这是故意的吗?

    谢谢,此致,
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Vamsi,

       是  的,我们在 RAM 函数中执行了“EEPROM_ERASE”,如下所述。 由于我们的应用程序需要每隔10秒更新一次值...所以我们有意使用硬编码擦除扇区...请为我们提供更好的硬编码解决方案。

    main.c:

     #pragma code_section (eepro_Erase,“TI.ramfunc”);
     #pragma code_section (eepro_Write,“TI.ramfunc”);
     

    闪存链接器命令文件:
      组
      {
         TI.ramfunc
         {-l F2838x_C28x_FlashAPI.lib}

      }负载= FLASH3,
       RUN = RAMLS03,
       load_start (ramfunctsLoadStart),
       load_size (ramfunctsLoadSize),
       load_end (ramfunctsLoadEnd),
       run_start (运行启动),
       run_size (ramfunctsRunSize),
       run_end (运行环境),
       对齐(8)

    谢谢(&W),

    阿杰·S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    您正在从 RAM 执行闪存 API 和 EEPROM_Erase -这很好。

    当您说它在 Estop->停止时,您是指您在 oFlashStatus 检查附近显示的代码片段中的停止吗?  还是最终以 BootROM 地址结束?  如果它是 BootROM 地址,您能否检查它是否属于以下范围?   

    关于硬编码: 抱歉,我在您的代码中漏读了"Bzero_sectorb_start2= ERASESECTOR;"。  我现在看到它不是硬编码的,实际上是采用传入的参数进行扇区擦除。  

    请注意:截至3月3日,我已不在办公室。  请期待我的回复延迟。

    谢谢,此致,

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

       感谢您的回复。 如上所述,当处理器在擦除扇区功能中挂起时。

    步骤1:

    初始代码在“oReturnCheck = Fapi_issuedCommandWithAddress (Fapi_EraseSector,

    (UINT32*)零位秒级 b_start2);"

    步骤2:

      当强制执行代码时。

    步骤3:

     尝试恢复代码执行时,请“继续”

    注意:"CPU2正在重置中保持"

    C28xx_CPU2:只有 CPU1片上闪存插件可以为 CPU1,CPU2和 CM 闪存操作配置时钟。 调用 CPU1闪存操作时,插件会自动配置 PLL。 但是,如果用户只想执行 CPU2或 CM 闪存操作,而不在当前会话中执行先前的 CPU1操作,则应在调用 CPU2和 CM 闪存操作之前单击 CPU1芯片上闪存插件中的“配置时钟”按钮。 使用此按钮时,闪存插件将使用 INTOSC2作为时钟源,以190MHz 为 CPU1/CPU2配置时钟,以95MHz 为 CM 配置时钟。 插件将保留类似的 PLL 配置,用户应用程序应根据应用程序的要求配置 PLL。
    C28xx_CPU2:读取寄存器 PC 时出现问题:(错误-1137 @ 0x0)设备保持重置。 将设备从重置中取出,然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
    C28xx_CPU2:读取寄存器 RPC 时出现问题:(错误-1137 @ 0x13)设备保持重置。 将设备从重置中取出,然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
    C28xx_CPU2:读取寄存器 ST1时出现问题:(错误-1137 @ 0x6)设备保持复位。 将设备从重置中取出,然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
    C28xx_CPU2:读取寄存器 PC 时出现问题:(错误-1137 @ 0x0)设备保持重置。 将设备从重置中取出,然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
    C28xx_CPU2:读取寄存器 RPC 时出现问题:(错误-1137 @ 0x13)设备保持重置。 将设备从重置中取出,然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
    C28xx_CPU2:读取寄存器 ST1时出现问题:(错误-1137 @ 0x6)设备保持复位。 将设备从重置中取出,然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
    C28xx_CPU2:读取寄存器 PC 时出现问题:(错误-1137 @ 0x0)设备保持重置。 将设备从重置中取出,然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
    C28xx_CPU2:读取寄存器 RPC 时出现问题:(错误-1137 @ 0x13)设备保持重置。 将设备从重置中取出,然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
    C28xx_CPU2:读取寄存器 ST1时出现问题:(错误-1137 @ 0x6)设备保持复位。 将设备从重置中取出,然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
    C28xx_CPU2:读取寄存器 PC 时出现问题:(错误-1137 @ 0x0)设备保持重置。 将设备从重置中取出,然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)

    “它最终是在 BootROM 地址中吗?”

        我们必须在哪里查看 BootROM 地址,但尚未签出? 请帮助我们并提供解决方案。

    我们已经使用 FAPI 技术参考 手册进行了检查,

     我们的应用程序需要每10秒擦除和写入24字节,365天。 此外 ,在断电后,我们还会检索 这些值。请建议使用 f28384d 或需要使用外部“SRAM”。

    谢谢和问候,

    阿杰·S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    1) CCS 调试窗口快照中的地址0x3FE96F 是 BootROM 空间中的 ITRAP ISR。  也就是说,CPU 执行了非法操作码。  当您注意到此问题时,请确保闪存 API 代码和 eePROM_Eras()在 RAM 中保持不变。

    2)关于闪存 擦除的使用: 应用程序中该扇区被完全擦除的次数是多少?  您的消息并不清楚。  数据表闪存参数规格表下面显示了一个扇区最多可被擦除20k 次。

    谢谢,此致,

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

           希望你们回到工作岗位

          2.我们每隔10秒擦除一次扇区-一分钟擦除6次,持续365天,这意味  着如果我们擦除并写入相同内容。 行业的生命周期将持续多久? 处理器的使用寿命是多长?

          1.我们正在使用“ram function”执行闪存代码,随函附上链接器文件供您参考。

    我们如何检查 bootrom 空间和非法代码执行?  帮助我们解决执行的非法代码并解决此错误。

     

    MEMORY
    {
       /* BEGIN is used for the "boot to Flash" bootloader mode   */
       BEGIN            : origin = 0x080000, length = 0x000002
       BOOT_RSVD        : origin = 0x000002, length = 0x0001AF     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
       RAMM0            : origin = 0x0001B1, length = 0x00024F
       RAMM1            : origin = 0x000400, length = 0x0003F8     /* on-chip RAM block M1 */
    //   RAMM1_RSVD       : origin = 0x0007F8, length = 0x000008     /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
       RAMD0            : origin = 0x00C000, length = 0x000800
       RAMD1            : origin = 0x00C800, length = 0x000800
       RAMLS03           : origin = 0x008000, length = 0x002000
       RAMLS4           : origin = 0x00A000, length = 0x000800
       RAMLS5           : origin = 0x00A800, length = 0x000800
       RAMLS6           : origin = 0x00B000, length = 0x000800
       RAMLS7           : origin = 0x00B800, length = 0x000800
       RAMGS0           : origin = 0x00D000, length = 0x001000
       RAMGS1           : origin = 0x00E000, length = 0x001000
       RAMGS2           : origin = 0x00F000, length = 0x001000
       RAMGS3           : origin = 0x010000, length = 0x001000
       RAMGS4           : origin = 0x011000, length = 0x001000
       RAMGS5           : origin = 0x012000, length = 0x001000
       RAMGS6           : origin = 0x013000, length = 0x001000
       RAMGS7           : origin = 0x014000, length = 0x001000
       RAMGS8           : origin = 0x015000, length = 0x001000
       RAMGS9           : origin = 0x016000, length = 0x001000
       RAMGS10          : origin = 0x017000, length = 0x001000
       RAMGS11          : origin = 0x018000, length = 0x001000
       RAMGS12          : origin = 0x019000, length = 0x001000
       RAMGS13          : origin = 0x01A000, length = 0x001000
       RAMGS14          : origin = 0x01B000, length = 0x001000
       RAMGS15          : origin = 0x01C000, length = 0x000FF8
    //   RAMGS15_RSVD     : origin = 0x01CFF8, length = 0x000008     /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       /* Flash sectors */
       FLASH0           : origin = 0x080002, length = 0x001FFE  /* on-chip Flash */
       FLASH1           : origin = 0x082000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH2           : origin = 0x084000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH3           : origin = 0x086000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH4           : origin = 0x088000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH5           : origin = 0x090000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH6           : origin = 0x098000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH7           : origin = 0x0A0000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH8           : origin = 0x0A8000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH9           : origin = 0x0B0000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH10          : origin = 0x0B8000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH11          : origin = 0x0BA000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH12          : origin = 0x0BC000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH13          : origin = 0x0BE000, length = 0x001FF0  /* on-chip Flash */
    //   FLASH13_RSVD     : origin = 0x0BFFF0, length = 0x000010  /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       CPU1TOCPU2RAM   : origin = 0x03A000, length = 0x000800
       CPU2TOCPU1RAM   : origin = 0x03B000, length = 0x000800
       CPUTOCMRAM      : origin = 0x039000, length = 0x000800
       CMTOCPURAM      : origin = 0x038000, length = 0x000800
    
       CANA_MSG_RAM     : origin = 0x049000, length = 0x000800
       CANB_MSG_RAM     : origin = 0x04B000, length = 0x000800
    
       RESET            : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
    }
    
    SECTIONS
    {
       codestart           : > BEGIN, ALIGN(8)
       .text               : >> FLASH1 | FLASH2 | FLASH3 | FLASH4, ALIGN(8)
       .cinit              : > FLASH1| FLASH2 | FLASH3| FLASH4 , ALIGN(8)
       .switch             : > FLASH1, ALIGN(8)
       .reset              : > RESET, TYPE = DSECT /* not used, */
       .stack              : > RAMM1
    
       .init_array      : > FLASH1, ALIGN(8)
       .bss             : > RAMLS5
       .bss:output      : > RAMLS4
       .bss:cio         : > RAMLS5
       .data            : > RAMLS5|RAMLS6|RAMLS7
       .sysmem          : > RAMLS5
       /* Initalized sections go in Flash */
       .const           : > FLASH5, ALIGN(8)
    
       ramgs0 : > RAMGS0, type=NOINIT
       ramgs1 : > RAMGS1, type=NOINIT
    
       MSGRAM_CPU1_TO_CPU2 : > CPU1TOCPU2RAM, type=NOINIT
       MSGRAM_CPU2_TO_CPU1 : > CPU2TOCPU1RAM, type=NOINIT
       MSGRAM_CPU_TO_CM    : > CPUTOCMRAM, type=NOINIT
       MSGRAM_CM_TO_CPU    : > CMTOCPURAM, type=NOINIT
    
       DataBufferSection : > RAMM0, ALIGN(8)
    
       GROUP
       {
    	   .TI.ramfunc
    	   { -l F2838x_C28x_FlashAPI.lib}
    
       } LOAD = FLASH3,
    	 RUN = RAMLS03,
    	 LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
    	 LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
    	 LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
    	 RUN_START(RamfuncsRunStart),
    	 RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
    	 RUN_END(RamfuncsRunEnd),
    	 ALIGN(8)
    
    }
    
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.
    //===========================================================================
    */
    

    ASM 文件:

    ......... ...
    00085d7d:   761F02C4    MOVW         DP, #0x2c4
    00085d7f:   E2030008    MOV32        @0x8, R0H
    00085d81:   761F02C3    MOVW         DP, #0x2c3
    00085d83:   0E24        MOVU         ACC, @0x24
    00085d84:   BDA90F12    MOV32        R0H, @ACC
    00085d86:   E8020049    MOVIZ        R1, #0x4009
    00085d88:   E808F5C1    MOVXI        R1H, #0x1eb8
    00085d8a:   761F02C5    MOVW         DP, #0x2c5
    00085d8c:   E9028F59    MOVIX        R1L, #0x51eb
    00085d8e:   E6870000    UI32TOF64    R0, R0H
    00085d90:   E90C28F9    MOVXI        R1L, #0x851f
    00085d92:   E7800040    MPYF64       R0, R0, R1
    00085d94:   E285010A    UI32TOF64    R1, @0xa
    00085d96:   7700        NOP          
    00085d97:   E7800008    MPYF64       R0, R1, R0
    00085d99:   E801FA81    MOVIZ        R1, #0x3f50
    00085d9b:   E80B1269    MOVXI        R1H, #0x624d
    00085d9d:   E9069789    MOVIX        R1L, #0xd2f1
    00085d9f:   E90D4FE1    MOVXI        R1L, #0xa9fc
    00085da1:   E7800008    MPYF64       R0, R1, R0
    00085da3:   7700        NOP          
    00085da4:   7700        NOP          
    00085da5:   E6860000    F64TOUI32    R0H, R0
    00085da7:   761F02C4    MOVW         DP, #0x2c4
    00085da9:   E2030016    MOV32        @0x16, R0H
    00085dab:   764852EE    LCR          Spindle1_Start_Stop
    00085dad:   764854A8    LCR          Spindle2_Start_Stop
    00085daf:   76485662    LCR          Spindle3_Start_Stop
    00085db1:   76485131    LCR          Spindle4_Start_Stop
    00085db3:   76487DC9    LCR          Spindle1_Yarn_Sensor
    00085db5:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085db7:   0624        MOVL         ACC, @0x24
    00085db8:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085dba:   0F2C        CMPL         ACC, @0x2c
    00085dbb:   6605        SB           $C$L56, HI
    00085dbc:   761F02C1    MOVW         DP, #0x2c1
    00085dbe:   56BF0121    MOVB         @0x21, #0x01, UNC
              $C$L56:
    00085dc0:   76487E37    LCR          Spindle2_Yarn_Sensor
    00085dc2:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085dc4:   0626        MOVL         ACC, @0x26
    00085dc5:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085dc7:   0F32        CMPL         ACC, @0x32
    00085dc8:   6605        SB           $C$L57, HI
    00085dc9:   761F02C1    MOVW         DP, #0x2c1
    00085dcb:   56BF0127    MOVB         @0x27, #0x01, UNC
              $C$L57:
    00085dcd:   76487EA5    LCR          Spindle3_Yarn_Sensor
    00085dcf:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085dd1:   0628        MOVL         ACC, @0x28
    00085dd2:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085dd4:   0F38        CMPL         ACC, @0x38
    00085dd5:   6605        SB           $C$L58, HI
    00085dd6:   761F02C1    MOVW         DP, #0x2c1
    00085dd8:   56BF012D    MOVB         @0x2d, #0x01, UNC
              $C$L58:
    00085dda:   76487F13    LCR          Spindle4_Yarn_Sensor
    00085ddc:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085dde:   062A        MOVL         ACC, @0x2a
    00085ddf:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085de1:   0F3E        CMPL         ACC, @0x3e
    00085de2:   6605        SB           $C$L59, HI
    00085de3:   761F02C1    MOVW         DP, #0x2c1
    00085de5:   56BF0133    MOVB         @0x33, #0x01, UNC
              $C$L59:
    00085de7:   7648581C    LCR          pulsefail
    00085de9:   76489841    LCR          spindle1_Set
    00085deb:   764898F5    LCR          spindle2_Set
    00085ded:   764898FF    LCR          spindle3_Set
    00085def:   76489909    LCR          spindle4_Set
    00085df1:   764849E0    LCR          spindlesec_address
    00085df3:   9A01        MOVB         AL, #0x1
    00085df4:   76489983    LCR          Interrupt_clearACKGroup
    00085df6:   E2AF03BE    MOV32        R3H, *--SP, UNCF
    00085df8:   E2AF02BE    MOV32        R2H, *--SP, UNCF
    00085dfa:   E2AF01BE    MOV32        R1H, *--SP, UNCF
    00085dfc:   E29F01BE    MOV32        R1L, *--SP, UNCF
    00085dfe:   E2AF00BE    MOV32        R0H, *--SP, UNCF
    00085e00:   E29F00BE    MOV32        R0L, *--SP, UNCF
    00085e02:   E28000BE    MOV32        STF, *--SP
    00085e04:   C5BE        MOVL         XAR7, *--SP
    00085e05:   C4BE        MOVL         XAR6, *--SP
    00085e06:   83BE        MOVL         XAR5, *--SP
    00085e07:   8ABE        MOVL         XAR4, *--SP
    00085e08:   87BE        MOVL         XT, *--SP
    00085e09:   0003        POP          AR1H:AR0H
    00085e0a:   3B30        SETC         INTM|DBGM
    00085e0b:   FFF1        POP          RB
    00085e0c:   7617        NASP         
    00085e0d:   7602        IRET         
              main():
    00085e0e:   FE02        ADDB         SP, #2
    00085e0f:   7648764D    LCR          Start_Init
    00085e11:   761F02C1    MOVW         DP, #0x2c1
    00085e13:   2B1E        MOV          @0x1e, #0
    00085e14:   921E        MOV          AL, @0x1e
    00085e15:   5202        CMPB         AL, #0x2
    00085e16:   6704        SB           $C$L57, HIS
              $C$L56:
    00085e17:   921E        MOV          AL, @0x1e
    00085e18:   5202        CMPB         AL, #0x2
    00085e19:   68FE        SB           $C$L56, LO
              $C$L57:
    00085e1a:   2B1E        MOV          @0x1e, #0
    00085e1b:   76488980    LCR          Sci_Communication_Conf1
    00085e1d:   76489520    LCR          RS485enable1
    00085e1f:   764884BF    LCR          initSCIAFIFO
              $C$L58:
    00085e21:   761F02D5    MOVW         DP, #0x2d5
    00085e23:   9202        MOV          AL, @0x2
    00085e24:   604A        SB           $C$L63, NEQ
              $C$L59:
    00085e25:   5200        CMPB         AL, #0x0
    00085e26:   6013        SB           $C$L60, NEQ
    00085e27:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085e29:   9201        MOV          AL, @0x1
    00085e2a:   600F        SB           $C$L60, NEQ
    00085e2b:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085e2d:   9207        MOV          AL, @0x7
    00085e2e:   600B        SB           $C$L60, NEQ
    00085e2f:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085e31:   920D        MOV          AL, @0xd
    00085e32:   6007        SB           $C$L60, NEQ
    00085e33:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085e35:   9213        MOV          AL, @0x13
    00085e36:   6003        SB           $C$L60, NEQ
    00085e37:   76488137    LCR          initblink
              $C$L60:
    00085e39:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085e3b:   9201        MOV          AL, @0x1
    00085e3c:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085e3d:   6124        SB           $C$L61, EQ
    00085e3e:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085e40:   9207        MOV          AL, @0x7
    00085e41:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085e42:   611F        SB           $C$L61, EQ
    00085e43:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085e45:   920D        MOV          AL, @0xd
    00085e46:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085e47:   611A        SB           $C$L61, EQ
    00085e48:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085e4a:   9213        MOV          AL, @0x13
    00085e4b:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085e4c:   6115        SB           $C$L61, EQ
    00085e4d:   761F02C0    MOVW         DP, #0x2c0
    00085e4f:   9230        MOV          AL, @0x30
    00085e50:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085e51:   6110        SB           $C$L61, EQ
    00085e52:   761F02C0    MOVW         DP, #0x2c0
    00085e54:   923B        MOV          AL, @0x3b
    00085e55:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085e56:   610B        SB           $C$L61, EQ
    00085e57:   761F02C1    MOVW         DP, #0x2c1
    00085e59:   9206        MOV          AL, @0x6
    00085e5a:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085e5b:   6106        SB           $C$L61, EQ
    00085e5c:   761F02C1    MOVW         DP, #0x2c1
    00085e5e:   9211        MOV          AL, @0x11
    00085e5f:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085e60:   600A        SB           $C$L62, NEQ
              $C$L61:
    00085e61:   761F02D5    MOVW         DP, #0x2d5
    00085e63:   56BF0102    MOVB         @0x2, #0x01, UNC
    00085e65:   0201        MOVB         ACC, #1
    00085e66:   1E42        MOVL         *-SP[2], ACC
    00085e67:   0238        MOVB         ACC, #56
    00085e68:   76488B56    LCR          GPIO_writePin
              $C$L62:
    00085e6a:   761F02D5    MOVW         DP, #0x2d5
    00085e6c:   9202        MOV          AL, @0x2
    00085e6d:   61B8        SB           $C$L59, EQ
              $C$L63:
    00085e6e:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085e6f:   60B2        SB           $C$L58, NEQ
              $C$L64:
    00085e70:   761F02D5    MOVW         DP, #0x2d5
    00085e72:   0608        MOVL         ACC, @0x8
    00085e73:   611B        SB           $C$L65, EQ
    00085e74:   7648819A    LCR          spindle_parameter
    00085e76:   761F02C3    MOVW         DP, #0x2c3
    00085e78:   062A        MOVL         ACC, @0x2a
    00085e79:   761F02C3    MOVW         DP, #0x2c3
    00085e7b:   1E28        MOVL         @0x28, ACC
    00085e7c:   761F02C3    MOVW         DP, #0x2c3
    00085e7e:   0638        MOVL         ACC, @0x38
    00085e7f:   761F02C3    MOVW         DP, #0x2c3
    00085e81:   1E36        MOVL         @0x36, ACC
    00085e82:   761F02C4    MOVW         DP, #0x2c4
    00085e84:   0606        MOVL         ACC, @0x6
    00085e85:   761F02C4    MOVW         DP, #0x2c4
    00085e87:   1E04        MOVL         @0x4, ACC
    00085e88:   761F02C4    MOVW         DP, #0x2c4
    00085e8a:   0614        MOVL         ACC, @0x14
    00085e8b:   761F02C4    MOVW         DP, #0x2c4
    00085e8d:   1E12        MOVL         @0x12, ACC
              $C$L65:
    00085e8e:   761F02D4    MOVW         DP, #0x2d4
    00085e90:   923C        MOV          AL, @0x3c
    00085e91:   612E        SB           $C$L68, EQ
    00085e92:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085e94:   9201        MOV          AL, @0x1
    00085e95:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085e96:   600F        SB           $C$L66, NEQ
    00085e97:   761F02C3    MOVW         DP, #0x2c3
    00085e99:   0628        MOVL         ACC, @0x28
    00085e9a:   761F02C5    MOVW         DP, #0x2c5
    00085e9c:   0F22        CMPL         ACC, @0x22
    00085e9d:   6608        SB           $C$L66, HI
    00085e9e:   76487244    LCR          Run_spindle1
    00085ea0:   761F02D1    MOVW         DP, #0x2d1
    00085ea2:   2823028A    MOV          @0x23, #0x028a
    00085ea4:   6F1B        SB           $C$L68, UNC
              $C$L66:
    00085ea5:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085ea7:   9201        MOV          AL, @0x1
    00085ea8:   6017        SB           $C$L68, NEQ
    00085ea9:   761F02D4    MOVW         DP, #0x2d4
    00085eab:   9220        MOV          AL, @0x20
    00085eac:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085ead:   6004        SB           $C$L67, NEQ
    00085eae:   9A76        MOVB         AL, #0x76
    00085eaf:   76489650    LCR          blinky
              $C$L67:
    00085eb1:   7648994E    LCR          preTransmission
    00085eb3:   8F404B00    MOVL         XAR5, #0x004b00
    00085eb5:   D402        MOVB         XAR4, #0x2
    00085eb6:   A0A9        MOVL         @ACC, XAR5
    00085eb7:   76489869    LCR          ModbusMaster_begin
    00085eb9:   28A90C1B    MOV          @AL, #0x0c1b
    00085ebb:   28A801F4    MOV          @AH, #0x01f4
    00085ebd:   76489767    LCR          ModbusMaster_writeSingleRegister
              $C$L68:
    00085ebf:   761F02D4    MOVW         DP, #0x2d4
    00085ec1:   923D        MOV          AL, @0x3d
    00085ec2:   612E        SB           $C$L71, EQ
    00085ec3:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085ec5:   9207        MOV          AL, @0x7
    00085ec6:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085ec7:   600F        SB           $C$L69, NEQ
    00085ec8:   761F02C3    MOVW         DP, #0x2c3
    00085eca:   0636        MOVL         ACC, @0x36
    00085ecb:   761F02C5    MOVW         DP, #0x2c5
    00085ecd:   0F32        CMPL         ACC, @0x32
    00085ece:   6608        SB           $C$L69, HI
    00085ecf:   76487314    LCR          Run_spindle2
    00085ed1:   761F02D1    MOVW         DP, #0x2d1
    00085ed3:   2823028B    MOV          @0x23, #0x028b
    00085ed5:   6F1B        SB           $C$L71, UNC
              $C$L69:
    00085ed6:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085ed8:   9207        MOV          AL, @0x7
    00085ed9:   6017        SB           $C$L71, NEQ
    00085eda:   761F02D4    MOVW         DP, #0x2d4
    00085edc:   9221        MOV          AL, @0x21
    00085edd:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085ede:   6004        SB           $C$L70, NEQ
    00085edf:   9A78        MOVB         AL, #0x78
    00085ee0:   76489650    LCR          blinky
              $C$L70:
    00085ee2:   7648994E    LCR          preTransmission
    00085ee4:   8F404B00    MOVL         XAR5, #0x004b00
    00085ee6:   D401        MOVB         XAR4, #0x1
    00085ee7:   A0A9        MOVL         @ACC, XAR5
    00085ee8:   76489869    LCR          ModbusMaster_begin
    00085eea:   28A90C1B    MOV          @AL, #0x0c1b
    00085eec:   28A801F4    MOV          @AH, #0x01f4
    00085eee:   76489767    LCR          ModbusMaster_writeSingleRegister
              $C$L71:
    00085ef0:   761F02D4    MOVW         DP, #0x2d4
    00085ef2:   923E        MOV          AL, @0x3e
    00085ef3:   612E        SB           $C$L74, EQ
    00085ef4:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085ef6:   920D        MOV          AL, @0xd
    00085ef7:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085ef8:   600F        SB           $C$L72, NEQ
    00085ef9:   761F02C4    MOVW         DP, #0x2c4
    00085efb:   0604        MOVL         ACC, @0x4
    00085efc:   761F02C6    MOVW         DP, #0x2c6
    00085efe:   0F02        CMPL         ACC, @0x2
    00085eff:   6608        SB           $C$L72, HI
    00085f00:   764873E4    LCR          Run_spindle3
    00085f02:   761F02D1    MOVW         DP, #0x2d1
    00085f04:   2823028C    MOV          @0x23, #0x028c
    00085f06:   6F1B        SB           $C$L74, UNC
              $C$L72:
    00085f07:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085f09:   920D        MOV          AL, @0xd
    00085f0a:   6017        SB           $C$L74, NEQ
    00085f0b:   761F02D4    MOVW         DP, #0x2d4
    00085f0d:   9222        MOV          AL, @0x22
    00085f0e:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085f0f:   6004        SB           $C$L73, NEQ
    00085f10:   9A7A        MOVB         AL, #0x7a
    00085f11:   76489650    LCR          blinky
              $C$L73:
    00085f13:   7648994E    LCR          preTransmission
    00085f15:   8F404B00    MOVL         XAR5, #0x004b00
    00085f17:   D403        MOVB         XAR4, #0x3
    00085f18:   A0A9        MOVL         @ACC, XAR5
    00085f19:   76489869    LCR          ModbusMaster_begin
    00085f1b:   28A90C1B    MOV          @AL, #0x0c1b
    00085f1d:   28A801F4    MOV          @AH, #0x01f4
    00085f1f:   76489767    LCR          ModbusMaster_writeSingleRegister
              $C$L74:
    00085f21:   761F02D4    MOVW         DP, #0x2d4
    00085f23:   923F        MOV          AL, @0x3f
    00085f24:   612E        SB           $C$L77, EQ
    00085f25:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085f27:   9213        MOV          AL, @0x13
    00085f28:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085f29:   600F        SB           $C$L75, NEQ
    00085f2a:   761F02C4    MOVW         DP, #0x2c4
    00085f2c:   0612        MOVL         ACC, @0x12
    00085f2d:   761F02C6    MOVW         DP, #0x2c6
    00085f2f:   0F12        CMPL         ACC, @0x12
    00085f30:   6608        SB           $C$L75, HI
    00085f31:   764874B4    LCR          Run_spindle4
    00085f33:   761F02D1    MOVW         DP, #0x2d1
    00085f35:   2823028D    MOV          @0x23, #0x028d
    00085f37:   6F1B        SB           $C$L77, UNC
              $C$L75:
    00085f38:   761F02B3    MOVW         DP, #0x2b3
    00085f3a:   9213        MOV          AL, @0x13
    00085f3b:   6017        SB           $C$L77, NEQ
    00085f3c:   761F02D4    MOVW         DP, #0x2d4
    00085f3e:   9223        MOV          AL, @0x23
    00085f3f:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085f40:   6004        SB           $C$L76, NEQ
    00085f41:   9A7C        MOVB         AL, #0x7c
    00085f42:   76489650    LCR          blinky
              $C$L76:
    00085f44:   7648994E    LCR          preTransmission
    00085f46:   8F404B00    MOVL         XAR5, #0x004b00
    00085f48:   D404        MOVB         XAR4, #0x4
    00085f49:   A0A9        MOVL         @ACC, XAR5
    00085f4a:   76489869    LCR          ModbusMaster_begin
    00085f4c:   28A90C1B    MOV          @AL, #0x0c1b
    00085f4e:   28A801F4    MOV          @AH, #0x01f4
    00085f50:   76489767    LCR          ModbusMaster_writeSingleRegister
              $C$L77:
    00085f52:   761F02D5    MOVW         DP, #0x2d5
    00085f54:   9202        MOV          AL, @0x2
    00085f55:   5201        CMPB         AL, #0x1
    00085f56:   FFE1FF1A    B            -230, EQ
    00085f58:   FFEFFEC9    B            -311, UNC
              Ecap_PinConf():
    00085f5a:   FE02        ADDB         SP, #2
    00085f5b:   76807900    MOVL         XAR6, #0x007900
    00085f5d:   D406        MOVB         XAR4, #0x6
    00085f5e:   D58A        MOVB         XAR5, #0x8a
    00085f5f:   06A6        MOVL         ACC, @XAR6
    00085f60:   76488B7E    LCR          XBAR_setInputPin
    00085f62:   FF2A4185    MOV          ACC, #0x4185 << 10
    00085f64:   7648881A    LCR          GPIO_setPinConfig
    00085f66:   0201        MOVB         ACC, #1
    00085f67:   1E42        MOVL         *-SP[2], ACC
    00085f68:   028A        MOVB         ACC, #138
    00085f69:   7648846D    LCR          GPIO_setPadConfig
    00085f6b:   D400        MOVB         XAR4, #0x0
    00085f6c:   028A        MOVB         ACC, #138
    00085f6d:   764888ED    LCR          GPIO_setDirectionMode
    00085f6f:   D403        MOVB         XAR4, #0x3
    00085f70:   028A        MOVB         ACC, #138
    00085f71:   764887E2    LCR          GPIO_setQualificationMode
    00085f73:   8F780401    MOVL         XAR5, #0x380401
    00085f75:   8F0882B5    MOVL         XAR4, #0x0882b5
    00085f77:   A0A9        MOVL         @ACC, XAR5
    00085f78:   76489777    LCR          Interrupt_register
    00085f7a:   8F380401    MOVL         XAR4, #0x380401
    00085f7c:   A8A9        MOVL         @ACC, XAR4
    00085f7d:   76488887    LCR          Interrupt_enable
    00085f7f:   76807900    MOVL         XAR6, #0x007900
    00085f81:   D407        MOVB         XAR4, #0x7
    00085f82:   D58E        MOVB         XAR5, #0x8e
    00085f83:   06A6        MOVL         ACC, @XAR6
    00085f84:   76488B7E    LCR          XBAR_setInputPin
    00085f86:   FF2A4187    MOV          ACC, #0x4187 << 10
    00085f88:   7648881A    LCR          GPIO_setPinConfig
    00085f8a:   0201        MOVB         ACC, #1
    00085f8b:   1E42        MOVL         *-SP[2], ACC
    00085f8c:   028E        MOVB         ACC, #142
    00085f8d:   7648846D    LCR          GPIO_setPadConfig
    00085f8f:   D400        MOVB         XAR4, #0x0
    00085f90:   028E        MOVB         ACC, #142
    00085f91:   764888ED    LCR          GPIO_setDirectionMode
    00085f93:   028E        MOVB         ACC, #142
    00085f94:   D403        MOVB         XAR4, #0x3
    00085f95:   764887E2    LCR          GPIO_setQualificationMode
    00085f97:   8F790402    MOVL         XAR5, #0x390402
    00085f99:   8F08830E    MOVL         XAR4, #0x08830e
    00085f9b:   A0A9        MOVL         @ACC, XAR5
    00085f9c:   76489777    LCR          Interrupt_register
    00085f9e:   8F390402    MOVL         XAR4, #0x390402
    00085fa0:   A8A9        MOVL         @ACC, XAR4
    00085fa1:   76488887    LCR          Interrupt_enable
    00085fa3:   76807900    MOVL         XAR6, #0x007900
    00085fa5:   D408        MOVB         XAR4, #0x8
    00085fa6:   D592        MOVB         XAR5, #0x92
    00085fa7:   06A6        MOVL         ACC, @XAR6
    00085fa8:   76488B7E    LCR          XBAR_setInputPin
    00085faa:   FF2A4201    MOV          ACC, #0x4201 << 10
    00085fac:   7648881A    LCR          GPIO_setPinConfig
    00085fae:   0201        MOVB         ACC, #1
    00085faf:   1E42        MOVL         *-SP[2], ACC
    00085fb0:   0292        MOVB         ACC, #146
    00085fb1:   7648846D    LCR          GPIO_setPadConfig
    00085fb3:   D400        MOVB         XAR4, #0x0
    00085fb4:   0292        MOVB         ACC, #146
    00085fb5:   764888ED    LCR          GPIO_setDirectionMode
    00085fb7:   D403        MOVB         XAR4, #0x3
    00085fb8:   0292        MOVB         ACC, #146
    00085fb9:   764887E2    LCR          GPIO_setQualificationMode
    00085fbb:   8F7A0403    MOVL         XAR5, #0x3a0403
    00085fbd:   8F088367    MOVL         XAR4, #0x088367
    00085fbf:   A0A9        MOVL         @ACC, XAR5
    00085fc0:   76489777    LCR          Interrupt_register
    00085fc2:   8F3A0403    MOVL         XAR4, #0x3a0403
    00085fc4:   A8A9        MOVL         @ACC, XAR4
    00085fc5:   76488887    LCR          Interrupt_enable
    00085fc7:   76807900    MOVL         XAR6, #0x007900
    00085fc9:   D409        MOVB         XAR4, #0x9
    00085fca:   D596        MOVB         XAR5, #0x96
    00085fcb:   06A6        MOVL         ACC, @XAR6
    00085fcc:   76488B7E    LCR          XBAR_setInputPin
    00085fce:   FF2A4203    MOV          ACC, #0x4203 << 10
    00085fd0:   7648881A    LCR          GPIO_setPinConfig
    00085fd2:   0201        MOVB         ACC, #1
    00085fd3:   1E42        MOVL         *-SP[2], ACC
    00085fd4:   0296        MOVB         ACC, #150
    00085fd5:   7648846D    LCR          GPIO_setPadConfig
    00085fd7:   D400        MOVB         XAR4, #0x0
    00085fd8:   0296        MOVB         ACC, #150
    00085fd9:   764888ED    LCR          GPIO_setDirectionMode
    00085fdb:   D403        MOVB         XAR4, #0x3
    00085fdc:   0296        MOVB         ACC, #150
    00085fdd:   764887E2    LCR          GPIO_setQualificationMode
    00085fdf:   8F7B0404    MOVL         XAR5, #0x3b0404
    00085fe1:   8F0883C0    MOVL         XAR4, #0x0883c0
    00085fe3:   A0A9        MOVL         @ACC, XAR5
    00085fe4:   76489777    LCR          Interrupt_register
    00085fe6:   8F3B0404    MOVL         XAR4, #0x3b0404
    00085fe8:   A8A9        MOVL         @ACC, XAR4
    00085fe9:   76488887    LCR          Interrupt_enable
    00085feb:   76484F3C    LCR          initECAP
    00085fed:   FE82        SUBB         SP, #2
    00085fee:   0006        LRETR        
              Device_enableUnbondedGPIOPullups():
    00085fef:   FE02        ADDB         SP, #2
    00085ff0:   8F05D008    MOVL         XAR4, #0x05d008
    00085ff2:   2901        CLRC         SXM
    00085ff3:   06C4        MOVL         ACC, *+XAR4[0]
    00085ff4:   18A90700    AND          @AL, #0x0700
    00085ff6:   9100        ANDB         AH, #0x0
    00085ff7:   FF47        SFR          ACC, 8
    00085ff8:   9641        MOV          *-SP[1], AL
    00085ff9:   5206        CMPB         AL, #0x6
    00085ffa:   6004        SB           $C$L13, NEQ
    00085ffb:   76489392    LCR          Device_enableUnbondedGPIOPullupsFor176Pin
    00085ffd:   6F01        SB           $C$L13, UNC
              $C$L13:
    00085ffe:   FE82        SUBB         SP, #2
    00085fff:   0006        LRETR        
    00086000:   AABD        MOVL         *SP++, XAR2
    00086001:   5AAD        MOVZ         AR2, @SP
    00086002:   DA84        SUBB         XAR2, #4
    00086003:   FE42        ADDB         SP, #66
    00086004:   967F        MOV          *-SP[63], AL
    00086005:   5200        CMPB         AL, #0x0
    00086006:   6003        SB           3, NEQ
    00086007:   0E7F        MOVU         ACC, *-SP[63]
    00086008:   6F02        SB           2, UNC
    00086009:   0200        MOVB         ACC, #0
    0008600a:   1E76        MOVL         *-SP[54], ACC
    0008600b:   8F0700A8    MOVL         XAR4, #0x0700a8
    0008600d:   FF3A        LSL          ACC, 11
    0008600e:   560100A4    ADDL         @XAR4, ACC
    00086010:   A878        MOVL         *-SP[56], XAR4
    00086011:   0200        MOVB         ACC, #0
    00086012:   1E7A        MOVL         *-SP[58], ACC
    00086013:   1E7C        MOVL         *-SP[60], ACC
    00086014:   1E7E        MOVL         *-SP[62], ACC
    00086015:   2BF2        MOV          *+XAR2[6], #0
    00086016:   2BEA        MOV          *+XAR2[5], #0
    00086017:   7622        EALLOW       
    00086018:   1E7E        MOVL         *-SP[62], ACC
    00086019:   0218        MOVB         ACC, #24
    0008601a:   0F7E        CMPL         ACC, *-SP[62]
    0008601b:   6914        SB           20, LOS
    0008601c:   5CAD        MOVZ         AR4, @SP
    0008601d:   DCB4        SUBB         XAR4, #52
    0008601e:   5DA4        MOVZ         AR5, @AR4
    0008601f:   067E        MOVL         ACC, *-SP[62]
    00086020:   FF30        LSL          ACC, 1
    00086021:   560100A5    ADDL         @XAR5, ACC
    00086023:   067E        MOVL         ACC, *-SP[62]
    00086024:   FF30        LSL          ACC, 1
    00086025:   0778        ADDL         ACC, *-SP[56]
    00086026:   8AA9        MOVL         XAR4, @ACC
    00086027:   06C4        MOVL         ACC, *+XAR4[0]
    00086028:   1EC5        MOVL         *+XAR5[0], ACC
    00086029:   0201        MOVB         ACC, #1
    0008602a:   077E        ADDL         ACC, *-SP[62]
    0008602b:   1E7E        MOVL         *-SP[62], ACC
    0008602c:   0218        MOVB         ACC, #24
    0008602d:   0F7E        CMPL         ACC, *-SP[62]
    0008602e:   66EE        SB           -18, HI
    0008602f:   927F        MOV          AL, *-SP[63]
    00086030:   5207        CMPB         AL, #0x7
    00086031:   6006        SB           6, NEQ
    00086032:   761F0221    MOVW         DP, #0x221
    00086034:   920D        MOV          AL, @0xd
    00086035:   96F2        MOV          *+XAR2[6], AL
    00086036:   6F05        SB           5, UNC
    00086037:   761F0221    MOVW         DP, #0x221
    00086039:   920C        MOV          AL, @0xc
    0008603a:   96F2        MOV          *+XAR2[6], AL
    0008603b:   92F2        MOV          AL, *+XAR2[6]
    0008603c:   9C01        ADDB         AL, #1
    0008603d:   560301A9    MOV          ACC, @AL << 1
    0008603f:   80A9        MOVZ         AR7, @AL
    00086040:   BE00        MOVB         XAR6, #0x00
    00086041:   0E0E        MOVU         ACC, @0xe
    00086042:   C342        MOVL         *-SP[2], XAR7
    00086043:   C244        MOVL         *-SP[4], XAR6
    00086044:   76408798    LCR          0x008798
    00086046:   1E7A        MOVL         *-SP[58], ACC
    00086047:   5CF2        MOVZ         AR4, *+XAR2[6]
    00086048:   761F0221    MOVW         DP, #0x221
    0008604a:   DC01        ADDB         XAR4, #1
    0008604b:   80A4        MOVZ         AR7, @AR4
    0008604c:   BE00        MOVB         XAR6, #0x00
    0008604d:   5603040E    MOV          ACC, @0xe << 4
    0008604f:   0EA9        MOVU         ACC, @AL
    00086050:   C342        MOVL         *-SP[2], XAR7
    00086051:   C244        MOVL         *-SP[4], XAR6
    00086052:   76408798    LCR          0x008798
    00086054:   1E7C        MOVL         *-SP[60], ACC
    00086055:   CC5E0FFF    AND          AL, *-SP[30], #0xfff
    00086057:   0EA9        MOVU         ACC, @AL
    00086058:   0F7A        CMPL         ACC, *-SP[58]
    00086059:   6705        SB           5, HIS
    0008605a:   28EA01F8    MOV          *+XAR2[5], #0x01f8
    0008605c:   FFEF026F    B            623, UNC
    0008605e:   5CAD        MOVZ         AR4, @SP
    0008605f:   0216        MOVB         ACC, #22
    00086060:   1E42        MOVL         *-SP[2], ACC
    ......... ...
    

    在之前的讨论之后,我们已经完成了更改,但错误仍然存在

    谢谢(&W)

    阿杰·S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    1)扇区在20K 个周期内无法擦除。  您的擦除要求似乎很高。  由于您每次只编程24字节,而不是在每次程序操作后擦除扇区,因此您可能需要对接下来的24字节进行编程,并从最新编程的地址访问最新数据;并且只 在整个扇区用完时擦除扇区。  这样,您就可以大幅减少擦除周期,并符合20K 循环规范。   

    2)您是否尝试执行步骤以查看导致 ITRAP 错误的指令?   由于您说在执行擦除代码时会出现此问题,因此可以检查擦除代码在 RAM 中是否完好无损。

    谢谢,此致,

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

             1.根据答复,我们理解必须在 sector6中写入24字节数据,一旦更新了相同的数据,然后擦除 sector6,在 sector7中写入更新的数据,但我们认为这对我们的应用也是不可靠的。

            2.我们没有使用软件陷阱,当尝试使用 EEPROM 擦除功能执行步骤时,如前面所述。请帮助我们检查 ITRAP 错误是如何发生的非法的,并解决此问题。(我们不知道这一点,请指导我们)

    谢谢,此致,

    Ajay.s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    您是否可以在下周初接听调试电话?

    如果是,您方便的时间/天数是多少?  您可以像同事过去那样通过私人聊天与我联系。

    谢谢,此致,

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,vamsi,

          是的,我们正在寻找调试呼叫的方法。我们可以在星期一的方便时间进行连接。

    谢谢,此致,

    Ajay.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    请检查我给您的私人消息,然后继续在那里聊天。

    谢谢,此致,

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    我明天(3月18日星期五)不可用。   

    因此,我需要把会议移到下星期早些时候。  很抱歉。   

    请检查我的私人邮件并在那里回复(我也要将此邮件留在此处,以便您检查此邮件,而不是等待我)。   

    谢谢,此致,
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵时间和支持, 我们的问题得到了解决,最终解决了我们的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    很高兴我能够帮助并证明这不是 CPU 挂起问题。

    请使用我提供的代码建议保持规范限制,以避免闪存擦除失败。

    我要结束这一职务。

    谢谢,此致,
    瓦姆西