This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:微控制器加热-使用3.3V 电源

Guru**** 2609965 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079962/tms320f280025c-micro-controller-heating-up---with-3-3v-power-supply

部件号:TMS320F280025C
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好  

我正在使用给定部件号 C2000的板载微控制器作为 BLDC 电机驱动器。 我还没有填充 Power Section。 我只安装了所示的板载电阻器和电容器,并连接到3.3V 电源。 我已验证布局和焊料错误。 我有什么遗漏吗? 我还应该诊断什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    微控制器在电源上加热时可能会出现什么问题? 有人能建议诊断吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维亚

    F280025是双轨 MCU,其中 IO 轨(VDDIO)的电压为3.3V,核心轨(VDD)的电压为1.2V 标称。  对于 VDD 引脚,我们有一个内部 VREG,它将自动从3.3V 电源导出1.2V。  这些引脚只需要去耦合帽到接地(VSS)

    从原理图看,VDD 引脚似乎与3.3V 总线连接不正确。  您只需将这些引脚浮动,使其与地面形成适当的衰减,1.2V 将自动生成。

    这就是为什么设备变热,可能损坏的原因。  我建议您在修正示意图后更换设备。

    最佳

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我在将其与启动板示意图进行比较后也看到了这种情况,并理解了这一错误。 董事会目前工作正常。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维亚

    很高兴听到这个消息!  我可以问一下,我们的文档中是否有任何您认为可能令人困惑或不清楚的地方需要改进,以帮助您避免这种情况?  尽管我们以前有具有内部 VREG 和双轨的设备,但这是第一个不带启用/禁用功能的设备,因此需要确保文档中的内容清晰。

    感谢您提供的任何反馈。

    最佳

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修  

    由于我参考了 TMS320F280025C 的 Launchpad 原理图和用户手册,在发现线路图中的错误而不是切割轨迹后,0欧姆电阻器可以帮助我轻松避免 VDD 感应测试点和引脚之间的错误。 此外,由于 VDDIO 和 VDDA 是输入电压引脚,因此 VDD 命名法容易被假定为3.3V。