请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F280025C 您好,
我们的要求是在 PWM1A 和 PMW1B 之间进行180度相位切换。 此外,我们还将死区用于相同的 PWM,红色且馈线= 600 ns。
对于上述 PWM,我们正在应用从0到100%的不同负荷,对于所有这些负荷值,我们希望在 A 和 B 之间进行180度的相移
您是否建议使用任何方法来设置上述配置? 目前,如果我们在 A 和 B 之间增加180度相移,我们就无法设定死区。如果工作周期为50%,我们将需要死区。