This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079662/tms320f280025c-tms320f280025c

部件号:TMS320F280025C

您好,

我们的要求是在 PWM1A 和 PMW1B 之间进行180度相位切换。 此外,我们还将死区用于相同的 PWM,红色且馈线= 600 ns。  

对于上述 PWM,我们正在应用从0到100%的不同负荷,对于所有这些负荷值,我们希望在 A 和 B 之间进行180度的相移

您是否建议使用任何方法来设置上述配置?  目前,如果我们在 A 和 B 之间增加180度相移,我们就无法设定死区。如果工作周期为50%,我们将需要死区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="505527" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1079662/tms320f280025c-tms320f280025c"]如果在 A 和 B 之间添加180度相移,我们无法设置死区

    为什么您无法做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日惹尼,

    有此更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好,  

    感谢你的回复。 我们无法使用 DB 配置设置180相位偏移,因为我们使用的是 AHC 配置,它再次将 PWM 设置为互补模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能向我展示您尝试实现的波形与您能够创建的波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日惹尼,

    您能否分享要再现的波形与您当前获得的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好,

    这是预期的波形。

    我们得到的总是相辅相成的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能否将差距嵌入红色/馈入以解决死区模块延迟问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日惹尼?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nima。  要实现180度相移,我将辅助信号的负荷设置为1- dutyA。通过这一点,我可以实现180度相移。