This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:高速下 InstaSPIN 不稳定-280049C & DRV8353

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, MOTORWARE, DRV8353, BOOSTXL-DRV8320RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076968/tms320f280049c-instaspin-instability-at-high-speed---280049c-drv8353

部件号:TMS320F280049C
本文档中讨论的其他部件: MOTORWAREDRV8353TESTLAUNHHXL-F280049CBOOSTXL-DRV8320RS

您好,

问题摘要:

高速时,我们看到不稳定(高电流消耗和虚假电流消耗)。 允许过度调节似乎加剧了这一问题。 我们的控制系统仅限扭矩,目前没有外部回路,但我们了解这一问题。 最后,当使用高速/低电感的电动机器时,不稳定似乎最为严重。

背景:

我们正在使用 TMS320F280049C 和 DRV8353S 开发自己的反相器,并通过利用 InstaSPIN & FAST 使用无传感器 FOC 控制。  硬件正在内部开发,并通过深入的验证进行开发。 请参阅此帖子末尾的列表以了解我们确认的内容。

系统的一些详细信息:

  • 30V 直流- 60V 直流操作
  • 每个相位的30ARMS 最大连续电流
  • 最大持续功率为1kW
  • 3个电流感应和3个电压感应,电压滤波器极按照 SPRUHJ1I 设置为353Hz。
  • DRV8353S 栅极驱动器和电流分流放大器
  • 20kHz PWM 和控制频率

我们的逆变器使用多种不同特性的电机运行,从60uH 和50MR 到200uH 和150mR。 所有这些电动机都是 PSMS,最高电压为~750Hz。

问题详细信息:

如前所述,我们在高速下看到不稳定,从550Hz 到600Hz 电压。 这一问题存在于多个电机上,在这些电机中,低电感和高速电机的影响似乎较差。 不稳定表现为大量电流消耗和窦性电流波形丢失,即电流的伪峰值远远超出预期。 电机在最大负载下保持稳定,在详细验证电源电子装置时,经温度和速度确认。 仅当我们以高速和低/无负载运行时,即当电机反电动势接近直流总线电压时,才会出现此问题。

奇怪的是,我们以前使用的 Motorware 和28069处理器的速度更快,电感更低(800Hz 电气,27uH 和11mR),性能表现出色,所以我们有点失落,为什么我们看到不稳定。 这可能是硬件,而硬件在这段时间已经发展,但是如果没有有关预期硬件性能的文档,并且很快就会变成黑盒,我们就无法找到不稳定的任何原因。

经过对固件(和硬件,请参见下文)的长时间调查,我们发现在我们的项目中包括了一个最新的 FLuxHF 补丁,并调整了一些任意系数,大大提高了控制系统的性能, 但是,我们现在正在调整一个黑盒,这种调谐的影响还不清楚。

我们还注意到,将 user_volate_filter_pole Hz 从354Hz 增加到~750/1000Hz (无需更改硬件...)可提高稳定性,这让我们首先考虑使用 FLuxHF 补丁。 这不是一个修复方案,因为我知道软件过滤器必须与硬件过滤保持一致,并将其粉笔化成哑光运气,但它确实表明转子位置估计存在问题。

最后,InstaSPIN (SPRUHJ1I - 2021年10月)的文档似乎与最新的电机控制 SDK 不一致,而伪影(user_IQ_Full-scale_FREQ_Hz)不再存在,但被视为重要。 我通常认为 TI 文档非常出色。

问题1:能否确认上述电机和频率的不稳定行为是否正常? 如果这不是正常现象,我希望获得有关硬件验证的任何指导,以便找出原因。

问题2:我希望你们能提供一些信息,说明如何最好地调整氟化氢系数,为什么需要这样做,以及每个系数的作用是什么? 基本上,我们需要一些背景来解释为什么需要改变这些因素。

问题3:这听起来可能是一个愚蠢的问题,但我们是否应该按每台电机调整这些豪华高频系数,或者这些系数是否与逆变器和感应硬件的特性更相关? 我找不到关于这些系数的文件,因此问题是什么。

问题4:何时为最新的电机控制 SDK 更新 InstaSPIN 用户指南和实验室文档? 现在有几个对已删除特性的引用,例如 user_IQ_Full-scale FREQ_Hz 和与 user_voltion_filter_pole Hz 的关系。 此外,不解释 FLLUHF 系数。 考虑到这些论坛通常会推荐使用它们,它会发出一点响铃。

我们很高兴在需要时提供更多设计细节,验证,范围图解,尽管我们在具有封闭源代码设计的公共论坛上受到限制。

感谢您的帮助,

道格

执行的硬件验证和硬件-软件集成:

  1. 在各个 InstaSPIN 实验室中运行,直到实验10。
  2. DRV8353发送给 TI UC 的电流感应信号符合预期,且在预期精度范围内。
  3. TI UC 及其滤波的电压感应信号是根据提供的文档设计的,并按预期运行(符合理论标准)。
  4. ADC 结果无噪音,并按适当的比例进行调整。 我们看到 ADC 在切换时噪音非常低。
  5. 电源电子产品及其符合 DRV8353规范的情况进行全面验证
  6. 已确认 ADC 的 SoC 配置正确
  7. 已确认 FOC ISR 运行时延迟最小,且处理器时间不足。
  8. 硬件在高层计数板上经过精心设计和布置,注重功率和小信号,接地,绕过等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果禁用过调制或 将 USER_MAX_VS_MAG_PU 限制为(0.57), 那么高速时是否 仍然存在不稳定问题?

    [引用 userid="398464" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1076968/tms320f280049c-instaspin-不稳定-高速-280049c-drv8353 ]\n 问题1:是否可以确认电机的正常工作和频率不稳定? 如果这不是正常现象,我希望获得有关硬件验证的任何指导,以便找出原因。

    电动机的额定转速/频率是多少? 您想要使用马达运行什么高速?

    [引用 userid="398464" url="~ë/support/icrons/c2000-icroms-group/c2f/c2000-微控制器-forum/1076968/tms320f280049c-instaspin-in稳定性 高速-280049c-drv8353 ]Question 2:我希望您能提供有关每个系数的最佳信息,为什么需要这些系数? 基本上,我们需要一些背景来解释为什么需要更改这些内容

    FluxHF 用于低电感和低 BEMF 恒定电机,仅需根据  USER_MOTOR_Rated _V流量_VpHz 调整 USER_EST_V流量_HF_SF, 如果 USER_MOTOR_Rated _V流量_VpHz 较低,则将 USER_EST_V流量_HF_SF 设置为较小的值。

    [引用 userid="398464" url="~ë/support/icrons/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1076968/tms320f280049c-instaspin-in稳定性 高速反向器-280049c-drv8353 ]\n 问题3:这听起来可能像一个硬件或高速反向器的问题,但我们对这些硬件和电机的期望是多么愚蠢? 我没有找到关于这些系数的文件,因此有疑问。

    与第2季度一样,它与电动机有关。

    [引用 userid="398464" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1076968/tms320f280049c-instaspin-不稳定-高速-280049c-drv8353 ]Question 4:何时更新 InstaControl & Motor SDK 的最新用户指南和文档? 现在有几个对已删除特性的引用,例如 user_IQ_Full-scale FREQ_Hz 和与 user_voltion_filter_pole Hz 的关系。 此外,不解释 FLLUHF 系数。 考虑到这些论坛通常都建议使用它们,它会发出一点响铃。

    由于快速估算器是相同的,因此电机控制 SDK 没有特殊更新,仅用于 MotorWare 的 IQmath 格式,而 MotorControlSDK 的浮点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速回复。 并对明显的信息遗漏表示歉意。

    [引用 userid="35051" url=~ë/support/icc-intraners-group/CC2000 /f/c2000-微控制器-forum/1076968/tms320f280049c-instaspin-in稳定性 高速-280049c-drv8353/398644#3986444"MAG_MA_0.57",如果  仍存在 速度过快的不稳定问题,或者 MA_MA_0.57"[MA_VS_Vs]

    是的,在禁用过度调制的情况下高速存在问题(通过将 USER_MAX_VS_MAG_PU 设置为0.5)。 尽管发生频率较低,电流出现可恢复峰值(即反相器过电流保护启动前),但其严重程度较低。

    [引用 userid="35051" url="~ë/support/intrles/c2000-intrem-group/c2f/c2000-intrem控制 器-forum/1076968/tms320f280049c-instaspin-in稳定性 高速-280049c-drv8353/398644#3986444“/电动机的额定频率?] 您想要使用该电机运行什么高速?

    我们看到550Hz 至600Hz 的电频不稳定。 我们的电动机设计为最高电压为~750Hz。

    [引用 userid="35051" url=~ë/support/icc-intraners-group/CC2000 /f/c2000-微控制器-forum/1076968/tms320f280049c-instaspin-unity-at 高速- 280049c-drv8353/398644#EST 3986444"tun_ps_vf_v_vhf_v_v_v_v_v_v_flumance_needs_r_ps_r_r_v_g_r_v_vhf_v_v_g_v_v_v_vhf_needs_r_r_v_v_v_v_vhf_v_v_v_vs   为单位,且电动机额定电流电感应额定值为低

    您是否有一些数字用于应该被视为低电感,低 BEMF 常数的方面? 我不知道什么是 FAST 认为的低电感,所以数字是关键的。

    我们遇到最大麻烦的电动机的额定通量为 Vp/Hz 0.0288,这是否足以满足我们对 FLLUHF 的需求?

    我之所以提出上述问题,是因为我担心我们的硬件设计无法快速提供所需的一切,而对 FluxHF 的推文只是掩盖了一个更大的问题。

    我在初始开机自检时忘记继电器的一条信息是,当我将硬件滤波器极频率从原来的~750Hz 降至~350Hz (47nF 至100nF)时,不稳定情况明显恶化。 采用 FluxHF 是我们唯一能使系统在~350Hz 过滤杆的电气条件下工作的方法。

    对硬件滤极的更改是根据 InstaSPIN 文档完成的,该文档表明电机的电气频率可能高于磁极。 这是正确的吗?

    感谢您的帮助,

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="398464" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-group/c2000 /f/c2000微控制器-forum/1076968/tms320f280049c-instaspin-inconsidity-at 高速--280049c-drv8353/3987139#3987139",您认为 BEMF 的恒定电感应低吗? 我不知道什么是 FAST 认为低电感,因此数字是关键的。

    大多数无人机或其他低压高电流电动机都是低电感电动机,D 轴和 q 轴电感约为100uH~1mH

    [引用 userid="398464" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1076968/tms320f280049c-instaspin-不稳定-高速- 280049c-drv8353/3987139#3987139"[对于这个低电流/高频电动机,我们的电流需求是否足以承受此类电流的影响?]

    是的。  FluxHF 可用于任何电机,只需更改 USER_EST_Flus_HF_SF 即可。 如果 user_EST_flus_HF_SF 等于1,则实验室将作为原始实验室而不使用 FLLUHF。

    [引用 userid="398464" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-group/c2000 /f/c2000微控制器-forum/1076968/tms320f280049c-instaspin-in稳定性 高速-280049c-drv8353/3987139#3987139”电动机的频率变化,该电动机基于该电极片的频率变化,建议电动机对该电动机进行的频率变化。] 这是正确的吗?

    正确。 建议极频率介于300Hz 和1000Hz 之间,对高速电机使用较高的极频率,并使用较高的切换频率。 并且必须根据硬件滤波器正确计算极频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="35051" url="~ë/support/intrles/c2000-intrem-group/c2f/c2000-微控制器-forum/1076968/tms320f280049c-instaspin-in稳定性 高速-280049c-drv8353/3988120#3988120]Yes。  FluxHF 可用于任何电机,只需更改 USER_EST_Flus_HF_SF 即可。 如果 user_EST_flus_hf_SF 等于1,则实验室将作为原始实验室而不使用 FLLUHF。

    出于兴趣,如果将 Motorware (上次更新为2017年)与此类低电感电机一起使用,会发生什么情况? 在我的经验中,没有必要使用豪华高频。 我再次要求不要指责 TI,而是要尝试并理解为什么我们会看到不稳定,最好是要了解我们的硬件/固件不能满足哪些快速要求。

    [引用 userid="35051" url="~ë/support/intrles/c2000-intrem-group/c2f/c2000-intrem控制 器-forum/1076968/tms320f280049c-instaspin-in稳定性 高速-280049c-drv8353/3988120#3988120]'。]正确。 建议极频率介于300Hz 和1000Hz 之间,对高速电机使用较高的极频率,并使用较高的切换频率。 并且必须根据硬件过滤器正确计算极频率。[/quot]

    300Hz 至1000Hz 是一个相当大的范围,我们在750Hz 至350Hz 的情况下看到了更稳定的运行,但是 InstaSPIN 文档建议使用较低频率的信号灯(SPRUHJ1I,第243页):

    同样的例子还提到,300Hz 至400Hz 是理想的,上限与电机的最大频率除以4有关,尽管#defines 表示电机控制 SDK 中不再存在:

    最后,我很难理解为什么快速需要清晰一致的信息。

    ~引用 userid="35051" url="~ë/support/微控制器/C2000微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1076968/tms320f280049c-instaspin-不稳定-高速-280049c-drv8353/3988120#3988120",电动机电感为低电流电感或低电感的其他电机[μ m],电感为低电感轴或低电感[低电感],电感率为1 μ mq /高电感,电感,电感率为低电感,电感率为1 μ m]

    感谢您确认我们预计需要 FluxHF 无故障驾驶的电感。

    我知道,我们需要使用一些带有移植固件的 TI 开发套件来确认我们的硬件和固件是否正确。 如果没有更多信息,我无法确定我们是否满足了 FAST 的要求。

    这不是我认为的“良好工程”,因为这项练习涉及尝试对黑箱的要求进行逆向工程...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="398464" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1076968/tms320f280049c-instaspin-不稳定-高速-280049c-drv8353/3988704#3988704"2017年电感更新(如果电机电感不足),将会发生什么情况?]

    使用 MotorWare 很好。 这只是 MotorControlSDK 中 FAST 的 F28004xC 的一个缺陷。

    [引用 userid="398464" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1076968/tms320f280049c-instaspin-不稳定-高速-280049c-drv8353/3988704#3988704"]电动机控制器的最大频率与此数不一致,但在该参数中对最大频率限制的定义如下:

    它适用于 MotorWare 中的典型电机。 低电感马达需要使用更高的 PWM 频率,因此也最好使用高极频率。

    这只是检查设置值的一个选项,而不是最终代码所必需的。 有关  MotorControlSDK 中的 FAST,您仍可以参阅 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南。

    https://www.ti.com/lit/spruhj1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="35051" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1076968/tms320f280049c-instaspin-不稳定-高速-280049c-drv8353/3989Ware#3989193英寸]使用 MotorIt 是可以的。 这只是 MotorControlSDK 中 FAST 的 F28004xC 的一个错误。[/quot]

    我不理解。 此前您暗示28069F 和 MotorWare 与280049C 和 MotorControlSDK 完全相同,但 IQmath 与浮点数学不同,现在 F28004xC 与 FAST 存在错误。 有没有关于此问题的勘误表?

    同样,我不是很在意是否存在错误,需要采取变通办法。 出于可靠性和安全性的原因,我只关心提高我们对系统稳定性的信心。

    [引用 userid="35051" url="~ë/support/intrler/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1076968/tms320f280049c-instaspin-不稳定-高速-280049c-drv8353/3989193#3989193"]

    它适用于 MotorWare 中的典型电机。 低电感马达需要使用更高的 PWM 频率,因此也最好使用高极频率。

    这只是检查设置值的一个选项,而不是最终代码所必需的。 有关  MotorControlSDK 中的 FAST,您仍可以参阅 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南。

    [/引用]

    我理解这一点,但由于黑箱很快,我希望了解更多关于预期情况的信息。 我应该测量50%占空比期间电压感应信号的 pk-pk 波形,以及特定电气频率下 BEMF 的振幅吗?

    当我将电压滤极更改为比应该值高得多的值时,我担心的是高速下的风速性能的改善,至少根据 InstaSPIN 文档中的推断。

    最后,我要在这里确认我的电压滤波器设计合理。 测试这种情况的最佳策略是什么? 以比正常高得多的电压和转速旋转电机,以确认快速运行并获得适当的利润? 这项测试是否实际证明了我们有利润,或者是否还有其他影响快速的因素,而不是电频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~用户名="398464" url=”ë/support/icrons/c2000-微控制器组/CC2000 /f/c2000 -微控制器-论坛/1076968/tms320f280049c-instaspin-vasticity-at 高速--280049c-drv8353/3995686#3995686]*是否有此错误信息?]

    这就是为什么需要为 高速低电感马达添加 FLLUHF 库。 我们已经在一些高速低电感电机上验证了该库。

    [引用 userid="398464" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器- forum/1076968/tms320f280049c-instaspin-vasticity-at 高速--280049c-drv8353/3995686#3995686#3995686]电压波形在特定频率/波形下测量50%的频率/峰值时,每峰值电压信号应以每峰值为单位]

    您应该选择正确的电压采样电路以获得更好的分辨率。 电压滤波器  

    [引用 userid="398464" url="~ë/support/intrler/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1076968/tms320f280049c-instaspin-不稳定-高速-280049c-drv8353/3995686#3995686]'测试的最佳策略是什么? 以比正常高得多的电压和转速旋转电机,以确认快速运行并获得适当的利润? 这项测试是否实际证明了我们有利润,或者是否还有其他影响快速的电频因素?

    我们推荐 用于快速估算器的相关参数,这些参数对于大多数典型电动机来说都是合适的。 某些特殊 电机仍需要调整这些参数,很难为所有电机提供特定的值和方程式,这始终是特定设计的工程问题。

    您可以向我们提供详细的电动机规格,以便我们可以在实验室中找到类似的电动机进行验证,或者您可以根据销售情况向我们提供电动机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="35051" url="~ë/support/intrles/c2000-intrem-group/c2f/c2000-intrem控制 器-forum/1076968/tms320f280049c-instaspin-in稳定性 高速-280049c-drv8353/3996497#3996497”电路来选择更好的电压,以获得更好的分辨率。] 电压滤波 器

    请详细说明如何执行此操作?

    根据 InstaSPIN 用户指南和您之前的回答,需要设计过滤器以满足两个要求:

    1.要将 PWM 波形低传递到应用于相位的“平均”电压,请推入较低频率极。

    2.为确保正确表示 BEMF 波形,请推入更高频率的极。

    这些要求的数量方面基本上没有明确规定。 此外,尚不清楚精密的 FAST 如何补偿 PWM 波纹或可接受的 BEMF 波形增益和相位,因此我赞成这两项要求中的哪一项?

    [引用 userid="35051" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-group/c2000 /f/c2000微控制器-forum/1076968/tms320f280049c-instaspin-in稳定性 高速-280049c-drv8353/3996497#3996497" 来调整这些电机的特定设计参数,这些电机仍难以满足特定的设计需求[报价单],因此这些电机的特定设计参数对这些电机的特殊需求。

    我完全理解这一点,但你已经重复了我的问题:这是一个针对特定设计的工程问题,但我们没有回答该问题的信息,即正确运行所需的快速条件的详细信息。

    如果 TI 能够为滤波器的设计和电动机的调谐提供指导,我很乐意提供有关电动机和硬件滤波器的更多详细信息?

    感谢您的持续响应和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述,建议将300~400Hz 的滤波频率设置为大多数电动机的典型滤波频率。 对于具有高 PWM 频率的高速电动机,更高的滤波频率(<800Hz)更好。 没有特定的方程式来设置滤波器频率与电机最大速度和 PWM 频率之间的特定关系。

    您是否尝试在 TI EVM 套件上运行电机?  该示例实验室已在 高速(1000Hz)和50A 的无人机马达上通过 LAUNCJXL-F280049C + BOOSTXL-DRV8320RS 的验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="35051" url="~ë/support/Microronics/C2000 -微控制器组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1076968/tms320f280049c-instaspin-不稳定-高速-280049c-drv8353/3999289#3999289"在 TI 上运行 EVM 套件吗?]  该示例实验室已在 高速(1000Hz)和50A 的无人机马达上通过 LAUNCJXL-F280049C + BOOSTXL-DRV8320RS 的验证。

    还不是很抱歉,我没有任何空闲时间申请这些董事会并进行调查。 有机会我会报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发布示意图和 user.h 以启用使用您所做的设置参数吗? 并发布一些测量的电流波形以帮助我们理解问题?

    您是否尝试调整 PI 调节器的速度和电流? 对低速和高速使用不同的增益?

    ~引述 userid="398464" url="~ë/support/icrons/c2000-微控制器组/CC2000 /f/c2000 -微控制器-论坛/1076968/tms320f280049c-instaspin-不稳定-高速-280049c-drv8353 "]所有这些电动机都是 PSMS,最高电压为750Hz[。]

    750Hz 是您想要的最大目标电气频率吗? 目前无问题的最大运行频率是多少? 在这种状态下的峰值/RMS 相电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您再次光临我们酒店,但我已经没有时间了,几个月后我将离开酒店。 我怀疑我们会在几个月内恢复这一项目,我回来时,但感谢您的帮助。

    此致,

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果您对 C2000和 InstaSPIN-FOC 的电机控制有任何疑问,请告诉您。 谢谢!