This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:编译/丢失文件时出错

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077047/tmdscncd28335-error-compilation-missing-file

部件号:TMDSCNCD28335

各位专家:

你好。

客户端正在尝试为 TMDSCNCD28335微控制器编译一个简单模型。

他们已经安装了所需的所有第三方软件。 但是,每次尝试编译模型时都会出现错误。

丢失的文件路径是什么? 错误如下 所示。

谢谢你。

此致,
阿基·A.

e2e.ti.com/.../7484.Error.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,

    我们已联系 MathWorks 团队调查内部版本错误。 我们应该期待明天作出反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    我们需要研究模型。 请分享您的车型?

    此致,
    RAM Alla。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 RAM。

    感谢您的再次光临。

    客户刚刚共享了下面所附的 MATLAB 文件。

    供您参考。 谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_22_5F00_Nov_5F00_2021.slx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,

    询问 RAM/MW 团队是否有机会审查该模型。 今天晚些时候会再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    我可以从我的末尾成功构建模型,但您似乎缺少一些配置设置。
    即使您安装了第三方软件,您是否为 TI C2000的嵌入式编码器支持软件包配置了这些软件?
    如果您尚未完成,则需要从附加管理器中执行此操作,然后单击用于 TI C2000的嵌入式编码器支持包旁边的设置或齿轮图标。
    它将带您进入硬件设置屏幕,您需要在其中执行所需的设置。

    如果问题未得到解决,请联系 MathWorks 技术支持团队,因为我们需要更多信息来更好地了解问题并调试问题。
    当我们收到支持请求时,我们的内部流程使我们能够让合适的人员参与解决此问题,我们将立即与您联系,以更详细的方式了解案例。

    请联系我们:
    www.mathworks.com/support.html

    此致,
    拉姆·阿拉|马蒂 Works

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,RAM/Santosh,

    感谢你的帮助。

    客户确认他们已经安装了第三方软件,并为 C2000 MCU 的嵌入式编码器软件包进行了配置。 他们检查并验证了安装文件夹。 Deferilo 28335微控制器不需要 TI 控制套件。

    他们刚刚就这个问题联系了您的支持团队(Mathworks)并等待回复。

    再次感谢您的指导。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,

    当您在 MW 论坛上创建了票证时,我将从这里结束威胁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,RAM/Santosh,

    我想更新此帖子以提供 Mathworks 客户分享的解决方案。

    解决方案是为 C2000支持包安装所有处理器,尽管它们不使用所有处理器。  然而,不确定为什么会出现这种情况,但模型编译成功。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,

    感谢您的更新。  

    :我们为什么需要安装 C2000支持包的所有处理器? 是否有任何模块的相关性?

    谢谢,此致,

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santosh,

    MW 团队仍在等待更新。

    但是,客户现在面临另一个 F28335问题。 请参阅随附的。

    无法连接到 XCP 从属设备:XCP 主中继器内部错误:占线(0)或255没有超时(2)
    错误:无法连接到'ADC_22_Nov_2021'的'TI Delfino F2833x'目标。

    对此是否有任何支持?

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

    e2e.ti.com/.../6371.Error.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,

    让我们为新问题创建一个新线程。 我们可以让 XCP 专家参与进来,以支持这一问题。