This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:EtherCAT 外部 EPPROM 使用

Guru**** 2800185 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077520/tms320f28388s-ethercat-external-epprom-usage

部件号:TMS320F28388S
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

您好,专家,

我的客户想要使用24C128 (对于 EtherCAT 外部 EPPROM 为128KB),它是否能够支持? EtherCAT 的默认 EPPROM 为24C16,仅为16KB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Strong,

    是的,较大的尺寸是可以的。 内存大小可配置为至少支持1Kbit 到4Mbit。

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文

    感谢您的回复,您是否有指导说明如何进行配置的指南?

    客户为16384 KB 配置 ESI 文件,但无法正常工作,无法执行该程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Strong,

    遗憾的是,我们没有任何可用的指南。 贝克夫或 ETG 应该有一些东西,如果我能找到适合你的有用文档,我会告诉你。 您可以更改 C2000WARE 中提供和生成的 SSC 工具/ESI 文件。

    [引用 userid="180630" url="~ë/support/minimers/CC2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1077520/tms320f28388s-etherCAT-外部- epprom-usage/3995262#3995262">客户配置 ESI 文件16384KB,但该程序无法运行,无法运行。  [/引用]

    16384KB 太大(~131Mb)。 您的意思是不同的值吗?

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强,

    此处的 ETG 页面提供了有关 ESI 文件的良好信息: https://www.ethercat.org/memberarea/en/knowledge_base_4192C666C8EE428099FA6A1ED08BF16F.htm

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文

    感谢您的支持,客户已解决此问题