Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, SFRA
《线程》中讨论的其他部件:TIDM-HV-1PH-DCAC, SFRA, TEST
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
输出为50Hz,切换频率为20K,芯片在中断时正忙于浮点操作。 客户参照斜率和正弦计算将期间值相乘,并使用200个数组元素进行反相半周期数组,数组中的值根据电压源 TIDM-HV-1PH-DCAC 项目下的代码进行计算。
问题:
1) 蓄电池电压为48 V,调制比小于1,反相输出波形为50 Hz,但每半波的前半部分异常,请参见下图:

2)是否可以提供该项目板输出的开环控制波形?
未使用 SFRA 控件,开路代码如下所示:
#IF (INCR_Build ==1)//开放循环检查
//-------------
#IF (DC_CHECT=1)
InvDutyPU = SFRA_F32_Inject (invModIndex);
#else
InvDutyPU = SFRA_F32_Inject (InvSine * InvModIndex);
#endif
#endif //(INCR_Build == 1)
它们直接变为:invDutyPU =invSine * invModIndex;
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃