This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:如何使用 SFRA 的磁性和相位数据确定工厂传输功能?

Guru**** 2523170 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079659/tms320f280049-how-to-determinate-plant-transfer-function-using-mag-and-phase-data-from-sfra

部件号:TMS320F280049
“线程”中讨论的其它部件:SFRAC2000WARE

您好,C2000专家,

我可以使用 SFRA 的数据来了解系统传输功能吗?

我曾使用 SFRA_GUI 和 的 Compensation Designer 设计 PID 控制器的增益。

由于我们的项目,工厂将通过外部装货进行更改。

我无法在该应用程序中使用 SFRA_GUI。

DSP 应自行计算工厂的传输功能。

我们认为 SFRA_GUI 或 薪酬设计师可以完成此功能。

使用 SFRA 数据讨论工厂转移功能和控制器系数的材料是否有?  

非常感谢

卡斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡斯珀

    GUI 只是绘制数据。 所有 MAG 和相位信息都是在 MCU 本身上计算得出的,并存储在数组中。  

    从频率响应数据到极零数据(传输功能)的映射不是一对一...  MATLAB 提供了一些工具来完成这些任务...但我并不熟悉您将如何在 MCU 上执行这些工具。

    麦尼什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manish,

    感谢您的回复和提供信息。

    DCL 的系数如何?

    如果我们有来自 Matlab 的植物转移功能,如何计算  MCU 上执行的补偿器(例如 PI,2p2z)的系数?

    卡斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡斯珀

    为此,我们提供了薪酬设计师,它将产生所需的系数。 您可以从 C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_3_03_00\libraries\sfra\GUI 运行补偿设计器