This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:多相位交错 PCC 的附加问题

Guru**** 2599735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077020/tms320f28388d-additional-question-to-multiple-phase-leg-interleaved-pcc

部件号:TMS320F28388D
“线程: C2000WARE”中讨论的其它部件

您好 TI 团队,  

我对 TMS320F28388D MCU 的峰值电流控制有疑问。  

在读取引用的 POST 时,我仍然不确定如何在 TMS320F28388D 上使用至少四个交错相位段来实现峰值电流控制(不带外部电路)。

您是否有机会为这种具体情况提供一些代码示例,或者您是否可以参考您的一些文档并提供更详细的描述,以帮助您仅使用内部 MCU 系统实现前者。

此致,  
桑德罗·马尔吉塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 TIDM-2000的代码。 您可以在 C2000Ware DP SDK 中找到这一信息。 这使用不同的 MCU 并进行峰值电流控制。 但是,F28388 MCU 也可以实现同样的功能,因为它具有与 TIDM-2000中使用的 F280049 MCU 相同的 PCMC 外设(集成比较器,具有 DAC 和斜坡补偿)

    沙米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的回答。  

    虽然 TIDM-2000的引用代码示例很有用,但不幸的 是,它没有包括至少四个交错相位段的峰值电流控制,如原始问题中所述。

    这是否意味着您没有此特定案例的所需代码示例(或相关文档)

    我的主要顾虑是如何使用至少四个交错相位支腿(每腿移动90°)来确保交错峰值电流控制的可靠运行。 特别是在补偿斜率参数因极低的最小怠速负载而动态变化的情况下,同时仍保持宽输入电压。

    此致,  

    桑德罗·马尔吉塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我们没有这方面的代码示例。 我们唯一拥有的是 TIDM-2000中的单通道 PCMC。

    但是,这种交错 PCMC 可以使用 C2000 MCU 实现。 设备能够实现这一点。 但我们当时没有分享的榜样。

    沙米