This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:计时器配置问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079104/tms320f28379d-the-issue-on-configuring-timer

部件号:TMS320F28379D
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

您好 TI,

我想为我的应用程序配置3个计时器。

当我尝试配置最后一个时,据说 hwi#14或#15已在使用中。

我已尝试 通过 XGCONF 设置每个事件计时器 ID,但似乎只有两个最大值。

我猜这似乎与设置计时器的中断次数有关。

我有什么办法可以避免这件事?

此致

垫片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoonseok,

    [引用 userid="399715" url="~/support/icros/c2000-icroms-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1079104/tms320f28379d-probe-on 配置计时器时"]当我尝试配置最后一个计时器时,据说 hwi#14或#15已在使用中。[/引述]

    计时器1应转至 INT 13,计时器2应转至 INT14。 您为什么使用#15?

    [引用 userid="399715" url="~ë/support/微处理器/CC2000 -微控制器组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1079104/tms320f28379d-the probe-On-configure-timer’]

    我猜这似乎与设置计时器的中断次数有关。

    我有什么办法可以避免这件事?

    [/引用]

    您使用的是什么 C2000Ware 版本? 您使用的是位字段还是驱动程序库? 了解如何设置计时器将非常有帮助,以便我可以帮助调试问题。

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    感谢你的答复。

    我很抱歉应该向 C6000设备的 E2E 论坛提问。 我犯了一个错误。

    但您的答案很有帮助!

    谢谢 Marlyn

    此致

    垫片