请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28379D “线程:C2000WARE”中讨论的其它部件
您好 TI,
我想为我的应用程序配置3个计时器。
当我尝试配置最后一个时,据说 hwi#14或#15已在使用中。
我已尝试 通过 XGCONF 设置每个事件计时器 ID,但似乎只有两个最大值。
我猜这似乎与设置计时器的中断次数有关。
我有什么办法可以避免这件事?
此致
垫片
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI,
我想为我的应用程序配置3个计时器。
当我尝试配置最后一个时,据说 hwi#14或#15已在使用中。
我已尝试 通过 XGCONF 设置每个事件计时器 ID,但似乎只有两个最大值。
我猜这似乎与设置计时器的中断次数有关。
我有什么办法可以避免这件事?
此致
垫片
您好,Yoonseok,
[引用 userid="399715" url="~/support/icros/c2000-icroms-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1079104/tms320f28379d-probe-on 配置计时器时"]当我尝试配置最后一个计时器时,据说 hwi#14或#15已在使用中。[/引述]计时器1应转至 INT 13,计时器2应转至 INT14。 您为什么使用#15?

我猜这似乎与设置计时器的中断次数有关。
我有什么办法可以避免这件事?
[/引用]您使用的是什么 C2000Ware 版本? 您使用的是位字段还是驱动程序库? 了解如何设置计时器将非常有帮助,以便我可以帮助调试问题。
此致,
Marlyn