This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:双向 DC/DC PCMC 斜坡补偿?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK, TIDM-02000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079399/tms320f280049-bi-directional-dc-dc-pcmc-slope-compensation

部件号:TMS320F280049
“线程”中讨论的其它部件:TIDM-DC-DC-BuckTIDM-02000

系统团队,

我的原型设计与 DC/DC 启动包类似,但最终我尝试使用功率级作为降压和增压,具体取决于外部设备中存储的功率。  要用相同的感应元件测量两种工作模式下的电流,我已将感应器电流反馈偏置在1.65V 左右。  我认为内置斜台发电机不能工作还是只能用于电感器电流高于1.65V 中点,这是正确的吗?  使用 CLA 实施坡道补偿的解决方案是否如 SPRABE7A 中所述?  还是有另一种巧妙的方法使用我不想使用的硬件来实现这一点?

感谢您抽出时间,

Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Trey,

    很抱歉耽误你的回答。 只要电流反馈信号在3.3 V 范围内,斜升发电机就应该工作。 您可以根据您的具体应用设置正确的偏移(不必为1.65V)。 有关 PCMC 和斜坡补偿,请参阅 基于 f28004x 器件的 TIDM-DC-DC-Buck 或 TIDM-02000。 在 CLA 和 c28中,斜坡补偿没有很大差别。

    此致,