This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:导入的 HRPWM 示例报告错误

Guru**** 2595250 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076399/tms320f28379d-report-error-for-imported-hrpwm-example

部件号:TMS320F28379D
“线程:sysconfigC2000WAREMSP432P401R”中讨论的其它部件

尊敬的各位,

当我将从 C2000器件导入到 CCS 的 HRPWM 示例进行编译时,CCS 报告了如下所示的错误。 我还尝试了 ePWM 示例,一切都正常。 我认为我可能会丢失一些导入 HRPWM 示例代码的重要操作。 请帮帮我。 谢谢!

 

****项目 HRPWM_ex3_prd_updown_SFO 的配置 CPU1_RAM 的构建****

"C:\\ti\\ccs910\\CCs\utils\\bin\\gmake "-k -j 20 all -O

生成文件:"./HRPWM_ex3_prd_updown_SFS.syscfg"
调用:sysconfig
“C:\ti/ccs910/CCS/utils/sysconfig/CLI.bat”-d“F2837xD”-s“C:\ti/C2000Ware_4_00_00_00/.metada/SDK.json”-o“syscfg”-封装 F2837xD PWM_176PTP -部件故障保护配置文件框架_框架。



示例:CLI -s meta_data/sdk.json -d MSP432P401R 底稿/two_UART s.js
示例:-s sdk.json -d MSP432P401R -o ./display_cfg sdk/cfgs/display.syscfg

请注意,除'--help'和'--version'以外的所有参数也可能是
通过脚本使用嵌入的@clipargs 注释指令指定。
例如//@clipargs -d MSP432P401R

如果一个参数嵌入在脚本中,并且通过 CLI 指定了许可证
然后优先考虑 CLI 参数。 此外,指定
CLI 上的“-board”或“-device”将覆盖所有“-board”和“-device”
脚本中指定的参数。

subdir_rules.mk:19:目标“build_365328607-InProc”的配方失败
无效的参数“-s”:无法解析 JSON 位置708处的 C:\ti\C2000\C2000Ware_4_00_00_00\.metadata \SDK.json:意外令牌}
gmake [1]:***[buile-365328607-InProc.]错误1
subdir_rules.mk:16:目标'build_365328607'的配方失败
gmake:***[buile-365328607]错误2
Gmake:目标“全部”不会因为错误而重做。

****构建完成****

说明资源路径位置类型
gmake:***[build-365328607] Error 2 HRPWM_ex3_prd_updown_SFO C/C++ problem
gmake:由于错误,无法重制目标“全部”。HRPWM_ex3_prd_updown_SFO C/C++问题
gmake [1]:***[build-365328607-InProc.]错误1 HRPWM_ex3_prd_updown_SFO C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常抱歉我们的最终响应延迟。此问题与我在 sysconfig 专家中提出的 sysconfig 有关。

    请预计在 CDT 时间结束前收到回复。

    阿迪特亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liyang,

    我看到您正在使用 CCSv9。 您能否下载最新版本的 CCS (我们在撰写本文时的版本为11)并导入示例 HRPWM 项目? 我怀疑这可能与您的 CCS 版本相关,因为 我无法看到我的内部版本错误。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liyang,

    您能否确认这是否解决了您的问题?

    此致,

    彼得