This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:更改编译器问题

Guru**** 2932520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077007/tms320f28075-change-compiler-issue

部件号:TMS320F28075

我有一位客户遇到了一个问题,我想让他们更改为最新的编译器。

他们的 CCS 版本是6.6.0.0048

原始编译器版本为 v15.12.3.LTS

当它们更改为最新版本 V21.6.0后

项目有一些错误。  

请您指出如何解决错误? 为什么.stack 应该放在另一个位置?   对于15.12.3.LTS,这是可以的。

巴西

艾玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾玛,

    可以检查链接程序命令文件吗? 看起来它是“.stack”部分,放在内存0x10000上。 他们是否尝试将.stack 放在其它内存部分,如地址为< 0x10000的 RAMM1或 RAMLS5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑托什,

    是的,我可以尝试,但我很困惑, v15.12.3.LTS 编译器完全可以。

    巴西

    艾玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾玛,

    Linker 命令文件没有更改? 您使用两种编译器以 COFF 格式构建,还是使用较新的编译器以 EABI 格式构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾玛,

    此问题的任何更新? 是否已解决?