This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:PHY 重置信号的一些问题

Guru**** 2540450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079948/tms320f28388d-some-issues-about-phy-reset-signal

部件号:TMS320F28388D
线程中讨论的其他部件:TMDSCNCD28388DDP83822I

大家好,团队

以下是客户可能需要您帮助的一些问题:

1)如上文 对 PHY 重置信号的描述所述,有两种方法,一种是 ESC 和 PHY 同步重置,在这种情况下,需要将重置信号下拉。 另一种模式是释放 ESC,然后释放 PHY。 这样,重置信号就是对 IO 的控制,由 MCU 控制。 这是正确的吗?

2) 何时使用两种重置模式? 他们的先决条件是什么?

3)下图是 TMDSCNCD28388D 中的设计, GPIO155是否需要下拉?  

 

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    专题专家今天已不在办公室。 他明天会回到你的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    很抱歉耽误你的时间。 此前曾有过一些关于职位分配的混乱。

    [引用 userid="496057" url="~/support/icles/c2000-iclers-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1079948/tms320f28388d- some -issues -about-phy-reset-signal]1)如上 PHY  Reset Signal 的描述,有两种方法,一种是 ESC,需要对同步信号进行复位,需要在同步信号进行复位。 另一种模式是释放 ESC,然后释放 PHY。 这样,重置信号就是对 IO 的控制,由 MCU 控制。 这是正确的吗?

    这是正确的。 在第一种情况下,ESC_PHY_RESETn 信号输出由 F2838x 的 ESC 模块控制。

    [引用 userid="496057" url="~/support/icros/c2000-icroms-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1079948/tms320f28388d- some -issues -about-phy-reset-signal]2) 这两种重置模式何时会使用? 他们的先决条件是什么? [/引用]

    我认为我之前的帖子 (https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019744/tms320f28388s-esc_phy_resetn-signal)可能会部分回答这一问题。 选择 ESC 控制或 IO (手动)控制重置将取决于系统/PHY 要求(即是否有理由将 PHY 置于重置状态更长时间,或者需要手动控制 PHY 重置信号,而不是 F2838x ESC)。

    [引用 userid="496057" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1079948/tms320f28388d-一些问题-关于 phy 重置信号]3)下图是 TMDSCNCD28388D 中的设计,是否 需要下拉 GPIO2155?  [/引用]

    这是一个好问题,我需要进一步审查。 我们记录了一个下拉电阻器应该用于 ESC 控制的复位,但 controlCARD 设计可能认为复位是 IO 控制的。

    此外,我注意到 DP83822I 的复位信号被记录为信号有内部上拉。

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    我们认为,将下拉电阻器放在 GPIO155上(或用于 PHY 重置的任何设备)是一个好主意。

    最好通过外部下拉菜单来实施,以确保 PHY 的默认状态被禁用,并由 C2000在通电后有意退出重置。 但是,当 GPIO155处于输入模式,并且一旦 GPIO155切换到输出模式(即配置为常规输出或 ESC_PHY_RESETn),则信号将由 C2000以某种方式驱动。

    最佳

    凯文