This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:CCS 上目标设备的警告内容

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28377S, TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080059/tms320f28374s-warning-content-regarding-the-target-device-on-ccs

部件号:TMS320F28374S
“线程”中讨论的其它部件:TMS320F28377S,C2000WARE

您好,

CCS 上显示以下两个警告。 请告诉我如何处理。 目标设备是 F28374S。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki,

    在目标配置文件中,打开 ccsxml 文件,然后选择设备作为 TMS320F28374S。 目前,它被选为 TMS320F28377S。

    通过选择“保存”按钮保存目标配置文件。 如果解决了您遇到的警告,您能再试一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santosh  

    [引用 userid="35062" url=~ë/support/iclots/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1080059/tms320f28374s - warning-content-regard-the target-device-On-CCS/3997298#3997298"],如果解决了警告,您会遇到这些警告[引用/引述],您能否再次尝试。

    由于更改了目标配置的微型计算机型号,因此不再发出以下警告。

    --- CCS comment①-----

    “28377S is selected as the target device (28377S 被选为目标设备)”

    -----

    但是,以下描述仍然存在。  我想知道如何消除评论②的内容。 如果有任何对策,请告诉我。

    --- CCS 评论②-----

    C28xx:加载程序:程序的一个或多个部分属于不可写的内存区域。 这些地区实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或内存映射。

    -----

    谢谢,

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    您运行的是 C2000Ware 示例还是自定义应用程序? 您是否可以尝试运行 C2000Ware 驱动程序库的示例,并检查您是否看到类似的警告?

    请使用数据表中的 C28x 内存映射检查链接器命令文件,并检查是否存在违规。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Santosh  

    好的,我会确认并稍后与您联系。
    链接程序命令文件中的设置是否可能不正确?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    让我们知道它是否能解决问题,或者你可以给我发送你正在尝试的示例,我可以在这里尝试重新创建问题。