This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2401A:TMS320LF2401A

Guru**** 2530330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079975/tms320lf2401a-tms320lf2401a

部件号:TMS320LF2401A

Buongiorno,
何为 preso il contenuto della flash di un TMS320LF2401A con CCSv3.3.83.83.83.20 generando un file .DAT,ora devo generare il file .out per programmesare un nuovo componentente,
马斯托·里桑多没有问题。 Ho eseguito la Procedura descretta nel 文件7888.Reprogramming.pdf Che ho preso dal 链接
e2e.ti.com/.../795141 /CS-TMS320LF2407A-read-flash-contents
Ma quando Vado a fare clic su build ottengo BUID error: Cannot run DSPCL error (无法运行 DSPCL 错误)。
Qualcuno può aiutarmi? 是否需要印刷机 CCSv3.3.83.83.83.20非 SIA Buono e SIA 必需的印刷机 CCSv3.3.83.19
大鸽子般的波西萨围巾? 在阿尔特罗莫多,波索里索洛弗洛是不是很纯净? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,
    我已经了解了 TMS320LF2401A 闪存的内容,CCSv3.3.83.83.20正在生成.DAT 文件,现在我需要生成.out 文件来编程新组件,
    但我遇到了一个问题。 我执行了从链接中获取的7888.Reprogramming.pdf 文件中描述的过程
    e2e.ti.com/.../ccs-tms320lf2407a-read-flash-contents,
    但当我单击“生成”时,我会看到 BUID 错误:无法运行 DSPCL 错误。
    有人可以帮帮我吗? CCSv3.3.83.3.20的编译器是否不好,您是否需要 CCSv3.3.83.919版本?
    我可以从何处下载它? 或者我可以用其他方式解决问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="513836" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-group/c2000 /f/c2000微控制器-forum/1079975/tms320lf2401a-tms320lf2401a/3997171#3997171"]我已经获取了一个包含 TMS320C2401A 的闪存的内容,并生成了一个 TMS320CCSv3.33.3[]

    看来您有一份 CCSv3.3的工作副本。 那么,为什么不将 LF2401A 的内容保存为.out 文件本身(而不是.dat 文件)? 这样,您就可以使用.out 文件本身对新设备重新编程。

    [引用 userid="513836" url="~/support/icros/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1079979975/tms320lf2401a-tms320lf2401a/3997171#3997171]I 从链接中获取
    e2e.ti.com/.../ccs-tms320lf2407a-read-flash-contents,

    链路断开。 请提供正确的链接和/或附上您所引用的 PDF 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/795141/ccs-tms320lf2407a-read-flash-contents

    e2e.ti.com/.../4812.Reprogramming.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试保存.out 文件,但当我开始对 新 TMS320LF2401A 进行编程时,我收到了无链接错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="513836" url="~/support/icros/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1079979975/tms320lf2401a-tms320lf2401a/3997171#3997171]]有人能帮我吗? CCSv3.3.83.3.20的编译器是否不好,您是否需要 CCSv3.3.83.919版本?

    这些版本的 CCS 3.3不支持 F24x。

    您需要 支持24x的特殊版本 CCS 3.3。 此特殊版本的3.3要求有付费许可证。 您(或您的组织)是否拥有此版本的现有许可证?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是,我们不是 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我尝试发送.out 文件时 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此,CCS 3.3.83.83.19提供24倍支持。 CCS 3.3.83.83.3.20不会。 我假设您使用的是上面屏幕截图中的 CCS 3.83.83.19吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,我正在使用 ccsv3.3.83.3.20,您知道我可以在哪里下载 ccsv3.3.3.83.19版本吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎能够使用 Blackhawk USB 仿真器连接到 aa 24x 内核。 这是否与3.3.83.3.20有关? 该版本不支持24倍。 也许 Blackhawk 驱动程序在您安装时为其增加了仿真支持。

    无论如何,3.3.83.83.3.20不会随24x 构建工具(编译器)一起提供。 对于3.3.83.19,您需要许可证。 如果您一直有一个现有的程序/项目,则必须使用24x 构建工具来创建它。 这将假定许可证曾经存在。 您或您的组织是否可能曾经拥有许可证?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有现有的项目或许可证,我们安装了 Blackhawk USB2.0软件包,并从 TMS320LF2401A 闪存下载了内容。 
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您确定从未拥有支持 F24x 的 CCS 版本的许可证,则需要购买许可证:

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TMDSCCS2000-1

    您需要付费许可证的原因是编译器(不能自由使用)。

    我想我对您现有的 F24x 程序感到困惑,因为您正在尝试使用该程序。 F24x 编译器必须在某个时候使用才能创建程序。 如果您尝试从 Flash 中提取的程序不是您或您的组织创建的程序,那么这就解释了事情。 在这种情况下,您需要购买许可证才能获得 F24x 编译器。

    我希望这一点是明确的。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我从闪存中提取的程序不是我们的, 
    我们正在执行的操作是修复具有 TMS320LF2401A 短路的相同电路板。 你非常清楚,我非常感谢你。
    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    是的,您需要许可证。 您可以在我上一封电子邮件中提供的链接中购买一封

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好,
    我从 www.ti.com/.../网站上购买了支持 F24x 的 CCS 版本,
    现在我正在等待将其发送给我。
    谢谢你。
    丹尼洛