This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:放大器 ePWM_ex3_synchronization.c.

Guru**** 3020330 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1078925/tms320f28388d-examplw-epwm_ex3_synchronization-c

部件号:TMS320F28388D
“线程:C2000WARE, sysconfig”中讨论的其它部件

大家好!

例如 ,ePWM_ex3_synchronization.c 同步部件对 epwm3的 gues 有误签名。

此外,还会使用相同的相位移值更新时间基计数器值,以初始化相位移值(代码段如下)。 其目的是什么?

当我动态更新相位移位值时,我应该每次都更新时间基准计数器值吗?

请提前感谢。

谢谢,

ePWM_ex3_synchronization.c 行136-142

    //
    // Initialize PWM2 with phase shift of 300 TBCLKs
    //
    initEPWM(myEPWM2_BASE);
    EPWM_selectPeriodLoadEvent(myEPWM2_BASE, EPWM_SHADOW_LOAD_MODE_SYNC);
    EPWM_setPhaseShift(myEPWM2_BASE, 300);
    EPWM_setTimeBaseCounter(myEPWM2_BASE, 300);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于美国假期,请预计明天二月二十二日前作出回应。 给您带来不便的真诚道歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erhan,

    [引用 userid="508064" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1078925/tms320f28388d-examplplw-ePWM_ex3_synchronize-c"]当我动态更新相移值时,我应该每次更新时间基准计数器值吗?

    不,不应该有这种需要。 我已经提交了一份内部注释,以在从我们的示例中更新阶段时删除对时间基准计数器值的更新。

    [引用 userid="508064" url="~ë/support/intrans/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1078925/tms320f28388d-examplplw-ePWM_ex3_synchronization-c"]示例 中,ePWM_ex3_synchronization.c 同步部件对 i 有误签名[引用/引用]。

    感谢您指出埃尔汉! 以下代码是基于同步方案 F8388D 的本示例中 ePWM 初始化中的代码:

        SysCtl_disablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);
    
        //
        // Initialize PWM1 without phase shift as master
        //
        initEPWM(myEPWM1_BASE);
    
        //
        // Initialize PWM2 with phase shift of 300 TBCLKs
        //
        initEPWM(myEPWM2_BASE);
        EPWM_selectPeriodLoadEvent(myEPWM2_BASE, EPWM_SHADOW_LOAD_MODE_SYNC);
        EPWM_setPhaseShift(myEPWM2_BASE, 300);
    
        //
        // Initialize PWM3 with phase shift of 600 TBCLKs
        //
        initEPWM(myEPWM3_BASE);
        EPWM_selectPeriodLoadEvent(myEPWM3_BASE, EPWM_SHADOW_LOAD_MODE_SYNC);
        EPWM_setPhaseShift(myEPWM3_BASE, 600);
    
        //
        // Initialize PWM4 with phase shift of 900 TBCLKs
        //
        initEPWM(myEPWM4_BASE);
        EPWM_selectPeriodLoadEvent(myEPWM4_BASE, EPWM_SHADOW_LOAD_MODE_SYNC);
        EPWM_setPhaseShift(myEPWM4_BASE, 900);
    
        //
        // ePWM1 SYNCO is generated on CTR=0
        //
        EPWM_enableSyncOutPulseSource(EPWM1_BASE, EPWM_SYNC_OUT_PULSE_ON_CNTR_ZERO);
    
        //
        // ePWM2-4 use the ePWM 1 SYNCO as its SYNCIN.
        //
    
        EPWM_setSyncInPulseSource(myEPWM2_BASE, EPWM_SYNC_IN_PULSE_SRC_SYNCOUT_EPWM1);
    
        EPWM_setSyncInPulseSource(myEPWM3_BASE, EPWM_SYNC_IN_PULSE_SRC_SYNCOUT_EPWM1);
    
        EPWM_setSyncInPulseSource(myEPWM4_BASE, EPWM_SYNC_IN_PULSE_SRC_SYNCOUT_EPWM1);
        
        //
        // Enable all phase shifts.
        //
        EPWM_enablePhaseShiftLoad(myEPWM2_BASE);
        EPWM_enablePhaseShiftLoad(myEPWM3_BASE);
        EPWM_enablePhaseShiftLoad(myEPWM4_BASE);
    
        //
        // Enable sync and clock to PWM
        //
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marlyn!

    感谢您的回答和代码。 我刚刚用 C2000ware 安装中的示例替换了它。

    您知道是否有即将发布的 C200Ware 版本?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erhan,

    没问题! 是的, 我们在3月份发布了一个新版本,所以请大家关注一下。 在这一新版本中,sysconfig 工具中将提供 ePWM 支持。 基本上 ,您可以通过图形 GUI 配置模块(或其他模块),它将自动为您生成代码。 sysconfig 具有许多功能,下面是更多信息: C2000 sysconfig

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marlyn!

    感谢您提供信息。  

    也告诉我这一点,但不幸的是,我开始使用 ePWM。 s 但感谢 sysconfig 工具。 我主要是独立使用它来分配引脚。 这节省了我的时间。 这是一个很好的工具  

     

    但是,您可能知道  ,如果不变通(编辑 json 文件),就无法运行独立 sysconfig 的多个实例。 新版本是否也修复了该问题?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erhan,

    [引用 userid="508064" url="~ë/support/intrans/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1078925/tms320f28388d-examplw-ePWM_ex3_synchronization-c/3997039#3997039]I 使用它主要是独立的引脚分配。 这节省了我的时间。 这是一个很好的工具 

    很高兴知道您使用了 sysconfig,它对您很有用,并帮助您节省时间!

    [引用 userid="508064" url="~ë/support/MICC-MIC-group/c2f/C2000-微控制器-forume/1078925/tms320f28388d-examplplw-ePWM_ex3_synchronize-c-c/3997039#3997039">,但您可能知道  如果不编辑多个独立的 json 文件,就无法运行。 新版本是否也修复了该问题?

    ,您是否知道 这是否在下一个 sysconfig 版本中得到了解决?

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 CCS 团队没有能力解决这个问题。 JSON 解决方案是我唯一知道的解决方案。 此外,还可以使用多个实例启动联机版本(dev.ti.com)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不呢?

    我不是专家,但乍一看,我可以说我可以编写一个小的 python 脚本,该脚本将在 package.json 文件的 name 部分增加一个计数器。

    然后将此脚本与 sysconfig 快捷方式连接。 每次运行时,json 文件都会发生变化,并允许运行多个实例。

    我听说过在线工具,但我们遇到了互联网问题。 :s

    谢谢,

     

    package.json

    {
    	"name": "Erhan YILMAZ SysConfig Counter:xxxxxx",
    	"main": "dist/index.html",
    	"window": {
    		"width": 1281,
    		"height": 800,
    		"icon": "dist/sysconfig.png"
    	}
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以对上面有关在桌面上启动 sysconfig GUI 工具的多个实例的项目发表评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它更多的是“尚未”与“无法”。  请注意,node-webkit 在%LOCALAPPDATA%/<name in package.json>下创建临时文件,因此,如果您在平均时间内编写此脚本,请确保清除该文件。