This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:将 sysconfig 添加到 DriverLib 项目时出现问题

Guru**** 2606525 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079432/tms320f28388d-issues-with-adding-sysconfig-to-driverlib-project

部件号:TMS320F28388D
“线程:sysconfigC2000WARE”中讨论的其它部件

大家好,团队

我已遵循此链接-  

">e2e.ti.com/.../faq-how-do-i-add-sysconfig-support-pinmux-and-peripheral-initialization-to-an-existing-driverlib-project"

我已经执行了上述链接中所述的步骤。

项目结构:

步骤2:

软件包:

基本选项:

CCS 常规选项卡:

还将 sysconfig 添加到产品菜单,但不使用。

控制台输出:

e2e.ti.com/.../7266.Console.txt

错误窗口:

迄今为止,我没有在.syscfg 文件中添加任何配置。 我刚刚按照上述链接创建和构建,我看到了错误。

是否确实需要添加用于实现低速通信的 syscfg 文件?

如果确实需要任何方法来解决此错误。 请帮帮我。

谢谢,此致,

普拉奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普拉奈,

    我假设您的项目在添加 sysconfig 之前能够构建? 屏幕截图中的错误显示了与 XDCtools 相关的错误。  您可以尝试将 CCS 和 C2000Ware 升级到最新版本吗?

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与 sysconfig 无关。 这是您的 XDC BIOS 设置抛出此错误。 我认为您可能已经改变了其他事情,这会导致您的失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在可以考虑解决这个问题,但我没有找到解决这个问题的办法。 我开始使用 API 而不使用 sysconfig

    谢谢!