This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035ISO:插卡插槽

Guru**** 2767635 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035ISO, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1078922/tmdscncd28035iso-socket-for-card

部件号:TMDSCNCD28035ISO
“线程”中讨论的其它部件: TMS320F28035TMDSCNCD28069MISO

我使用 TMDSCNCD28035ISO 卡设计了太阳能逆变器。 现在我即将发布此设计的 v2。 不幸的是,市场上没有为这张卡购买插座的选择。  TE 的5390213-1和 Molex 的0876301001。 我与不同的分销商进行了核对,所有分销商都已缺货。  

 TMS320F28035 MCU 是否有任何解决方案可以保留? 不使用 controlCARD 直接将 MCU 安装在电路板上或迁移到另一个 MCU 的唯一方法是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的职位分配给我们的团队成员之一,请期待您的回复,2月22日,因为我们今天在美国的总统节假日已经不在办公室了。

    最佳

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,DIMM100连接器已停产,已达到 EOL。 亚洲分销商可能会提供一些库存,但他们的订单数量是最低的。 如果您需要更多信息,请直接向我发送消息。

    [引用 userid="413446" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1078922/tmdscncd28035iso-socket-for-card’] TMS320F28035 MCU 有没有任何解决方案可以保留? 不使用 controlCARD 直接将 MCU 安装在电路板上或迁移到另一个 MCU 的唯一方法是什么?  [/引用]

    这些将是唯一的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要一些用于 TMDSCNCD28069MISO 的 NDA 研究。

    没有找到的位置。 一家正在制造相同产品的公司(Molex TE Connectivity 制造的3.3V 产品(因为有5.0V 版本,它有一些金手指移位)已经有些产品被遗漏,我只获得了10个。

    制造商:E-TEK
    PN:Dm1–100–VCA9–95/1L
    https://www.e-tec.com/v5/documents/pdfs/pcb-interconnect-products/39_ic-10.pdf

    密钥是 Key1=TypeC 和 Kye2=TypeA
    Molex 和 TE 具有类似的按键,如果您在其他位置找到插座,请小心,因为并非所有插座手指都是一样的。

    否则,您可能会发现“坞站”(就像我们一样,我们有三个旧日的坞站)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你的回应。 您能否提供 TMDSCNCD28035ISO 的一些设计文件 ? 在控制套件中,只有 Orcad 和 Gerber 文件中的原理图文件。 您是否可以提供 Altium 设计文件或 Orcad 制作的主板布局。 使用 Gerber 文件进行逆向工程没有什么用处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,你看到的只是我们所能得到的一切。 更多信息请参见下文。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1062188/tmdscncd28035iso-altium-design-files-i-s-o-gerber-alone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实通过导入向导将 TMDSCNCD28069MISO 的原理图文件传输到了 Altium 原理图文件。 但它无法理解那里的.PCB 文件。 使用记事本打开了.PCB 文件,在某一点上,我们阅读了 C:\Pads Layout 9.1。 使用了电极导入器,但我没有抓取.PCB 文件,而是 ASCII 文件!
    给你。 TMDSCNCD28069MISO (不是 TMDSCNCD28035ISO)。 他们是非常亲密的表兄弟,您仍然可以在市场上找到一些 TMDSCNCD28069MISO 和 TMDSCNCD28069P。

    https://drive.google.com/file/d/1rdrs9yNND41CuDHmPNxZjrVeodLQGy03/view?usp=sharing