This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:关于 MDIO 上拉电阻的问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080036/tmdscncd28388d-question-about-the-pull-up-resistor-of-mdio

部件号:TMDSCNCD28388D
“线程”中讨论的其它部件: C2000WAREDP83822I

尊敬的团队:

TMDSCNCD28388D: C:/ti/C2000/C2000Ware_4_00_00_00/boards/controlCARD/TMDSCNCD28388D/Rev.B/MCU063B (002)_Sch.PDF

在上图的第8页上,将2.2k 上拉电阻器(R127和 R152)添加到两个 DP83822IR 的 MDIO 引脚上,然后连接到 F28388D 的 GPIO153:

但是,芯片 TRM 第3301页上的图31-5指出 :MDIO 必须具有外部上拉电阻器(建议使用4.7千欧)。

在这种情况下,TMDSCNCD28388D 原理图上的两个2.2k 电阻器并行连接后,电阻值是否太小?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,格林,

    检查 DP83822I 数据表时,也提到 MDIO 上需要2.2千欧的上拉电阻器,但两个2.2k 并行电阻器对该规格仍然不正确。 我认为这是一个错误,它应该只是信号上的一个2.2k 电阻器。 总电阻值越低,似乎对 F2838x controlCARD EtherCAT 的使用没有影响,但在定制板上遵循 DP83822I 规范是最好的。

    我将在 controlCARD 上记录这一结果。

    谢谢,

    凯文