This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-F28379D:C2000微控制器论坛

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080191/launchxl-f28379d-c2000-microcontrollers-forum

部件号:LAUNHHXL-F28379D

软件人员的愚蠢问题。  我正在尝试连接我的两个  

通过 CAN 连接的 LAUNHXL-F28379D 板。  我可以将  LAUNCHXL-F28379D #1上的 CAN-H 跳至  LAUNCHXL-F28379D #2上的 CAN-H 跳线吗 ?  与 CAN-L 和 GND 相同?  硬件方面是否有其他要求?
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="514245" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1080191/launchxl-f28379d-c2000微控制器-论坛]LAUNCHXL-F28379D 板(通过 CAN)。  我可以将  LAUNCHXL-F28379D #1上的 CAN-H 跳至  LAUNCHXL-F28379D #2上的 CAN-H 跳线吗 ?  与 CAN-L 和 GND 相同?  硬件方面是否有其他要求?

    是的,你可以。 www.ti.com/lit/SPRACU9中的图1-1 显示了总线布线。