This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:降低 LLC 的交流周期波纹

Guru**** 2962550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1078994/tms320f28034-reduce-ac-cycle-ripple-for-llc

部件号:TMS320F28034

尊敬的 C2000专家

LLC 输入电压来自 PFC 输出,LLC 输出电压有120Hz 波纹,请分享一些关于减少这种波纹的建议吗?

谢谢,

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,

    我已将您的职位分配给我们的团队成员之一,请期待您的回复,2月22日,因为我们今天在美国的总统节假日已经不在办公室了。

    最佳

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    请参阅下面的应用说明。  通过电压模式控制,通常您必须增加输出电容器。 使用 HHC/充电模式控制是另一个选项。  

    https://www.ti.com/lit/an/slua850/slua850.pdf?ts=1645634941139&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    注意:

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈

    感谢您对此的支持。

    您建议的解决方案是模拟控制器,是否可能在数字控制解决方案中植入?

    此外,根据您的经验,平均电流模式控制的情况如何? 是否可以减少输出波纹?

    此致,

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    是的,我们有一个新的参考设计,即使用充电模式控制的 PMP 41006。 该软件将在 DPSDK 中。 您可以在下周初查看。

    我认为平均电流模式控制无法实现。  

    此致,

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈

    谢谢。 这意味着我可以在下周的 TI.com 上下载此参考设计,不是吗?

    此致,

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请注意,它基于 f28004x。

    此致,

    陈