This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:可操作套件的最低额定功率

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080101/tmdssolaruinvkit-minimum-power-rating-that-the-kit-can-be-operated

部件号:TMDSSOLARUINVKIT

你(们)好  

我正在研究 TMDSSOLARUINVKIT 工具包。 我目前无法使用太阳能仿真器。 太阳能电池板(140W)的建议额定功率 太大,无法在家庭环境中工作。

我想以最低功率级别操作套件。

我发现了一些太阳能电池板:

https://www.amazon.in/Indore-Solar-House-Polycrystalline-Panel/dp/B09P553GP8/ref=asc_df_B09P553GP8/?tag=googleshopdes-21&linkCode=df0&hvadid=544990657128&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17617667286289423680&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9300903&hvtargid=pla-1585561463735&psc=1

总之,

1)我可以使用上面的太阳能电池板操作该套件吗?

2)我能否以12V 输入电压,50W 的功率水平操作套件。

3) 您能否推荐其他太阳能电池板/仿真器,我可以使用这些太阳能电池板/仿真器在家中以较低的功率水平操作该套件?

谢谢,

穆库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够以较低的功率运行。 但输入电压为12伏时,您不能使用此功能。