This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D-Q1:Pinmux 设置

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077694/tms320f28384d-q1-pinmux-settings

部件号:TMS320F28384D-Q1
“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

大家好,团队

我们收到了客户的这一询问。

我们有一个使用 TI 部件号 F28388DZWTS 的定制电路板。 我们还有另一个应用程序(产品),希望使用同一电路板。 但是,目前无法通过分发获得 F28388DZWTS。 我们已找到一个类似的部件(同一系列),其部件号为 F28384DZWTQR。 我对该部件的兼容性有一些具体问题。

我希望在为 F28388DZWTS 设计的 PCBA 中快速获得有关 F28384DZWTQR 功能的答案,并在购买大量产品之前提出一些具体问题

我还需要对部件号中的“Q”进行一些澄清

迄今为止,我发现 F28384DZWTQR 没有 EtherCAT,也没有可配置的逻辑块。 它和 F28388之间的其他一切似乎都是一样的。
此外,当我查看 sys config 工具时,它似乎表明两个插针之间的插针互选是相同的,这意味着插针(可配置)的插针互选是相同的。
因此,F28384DZWTQR 是一个完全生产的 TI 合格部件号,该部件号是汽车合格部件,引脚与 F28388DZWTS 兼容。 它没有 EtherCAT,也没有可配置的逻辑块。
我们没有使用 EtherCAT,因此情况良好。 但是,pinmux 工具允许多种选择来接收各种 EMAC 信号。 其中一些 pinmux 设置与使用 EtherCAT 有冲突,但由于我们没有这样做,所以这不是问题。 因此,我对引脚兼容性的担忧是(考虑到28384没有 EtherCAT),相同的引脚多路复用器设置仍然可用。
此致,
丹尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="432284" url="~/support/minics/c2000-minicers-group/c2f/c2000微控制器-forume/1077694/tms320f28384d-q1-pinmix-settings"]我目前发现 F28384DZWTQR 没有 EtherCAT,并且没有可配置的逻辑块[引用/引用]。

    没错。

    [引用 userid="432284" url="~/support/icins/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000 -微控制器-论坛/1077694/tms320f28384d-q1-pinmix-settings"],此外,当我查看 sys config 工具时,它似乎表明两个 pinmux 选项在两个 pin 中是相同的[可配置的]。

    PinMux 是家庭级别的,因此这也应该是准确的。

    相同的 mux 设置在设备型号的相同引脚上可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛,  

    您是否还在使用基本的 pinmux 或对外围设备配置的完全 sysconfig 支持?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保选择一个软件产品以使用完全 sysconfig 支持。

    https://www.ti.com/lit/spracx3

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼玛,

    根据我们的客户,他正在使用  sysconfig 工具。 我们客户的咨询已得到解决。  

    非常感谢你的帮助。

    此致,

    丹尼洛