This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:访问 UCD9090Q1 I2C

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, UCD9090-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079700/tms320f28376d-access-to-ucd9090q1-i2c

部件号:TMS320F28376D
“线程”中讨论的其它部件:C2000WAREUCD9090-Q1

您好,

我看到您在 C2000Ware 中提供了一个 PMBus 通信堆栈库。

您是否碰巧有一个代码示例来实施它,以便从您的产品组合访问 UCD9090-Q1 (或类似的序列发生器)?

此致,
克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱蒙特,  

    我们没有任何与 UCD9090-Q1连接的示例。  

    我们确实为每个支持的设备提供了一个控制器(主)/和目标(从)示例集。 控制器示例测试各种 PMBus 命令和事务的目标(从)(使用通信堆栈)处理。 这些示例已在 controlCARD 平台上实施和测试。

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西达尔斯,

    这是值得询问的,但我认为是这样。

    谢谢,
    此致

    克莱蒙特