This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S-Q1:确定 ADC 读数正确性的方法。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079594/tms320f28375s-q1-methods-to-determine-correctness-of-adc-readings

部件号:TMS320F28375S-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

这可能是一个非常常见的问题,但我无法找到答案。 我们正在寻找一些 GET 方法来验证 ADC 读数的正确性。 我们的应用是数字电源控制,因此良好的 ADC 读数对于控制和安全角度非常重要。 例如,读取比实际值低得多的电流或电压值不仅会导致控制故障,还会损坏电源电子设备。 我们在一些风险较高的测量上实施了硬件跳闸,但也有基于软件的跳闸,例如温度上升。 如果有人能指导我们进行一些标准检查,我们可以在 DSP 加电时对 ADC 读数进行检查,那将非常好。

我唯一想到的 ADC 输入故障测试是检查 ADC 输入是否与 VSS 或 Vdd 永久短路。 对于 Vdd 情况,检查很容易(ADC 读取最大值),但对于 VSS,可能存在不确定性,因为我们的一些读数实际上在 VSS 上为零。  

在测试阶段,是否应该有一些外部电路来强制模拟输入上的某些参考电压以用于读取和验证目的?

是否还有其它一些外设必须在开机时检查和验证,以用于数字电源控制应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asad,

    感谢您与 E2E 论坛联系。  我建议查看此应用手册中有关 TMS320F2837xD,TMS320F2837xS 和 TMS320F2807x 的功能安全手册

    具体地说,我将从第66页开始,该页介绍了 ADC 模块(DAC 到 ADC 环回,全球通道等)的自诊断。

    请告诉我,这是否涵盖了您想要了解的内容,或者我们需要深入一点。

    最佳
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您为阅读提供了一份好的文档。 我会详细介绍一下,然后告诉您是否需要其他支持。