This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:XDS110错误目标

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077073/tms320f28075-xds110-error-target

部件号:TMS320F28075
“线程”中讨论的其它部件:XDS100TMS320F280023

各位专家:

你好。 我们从客户那里得到了有关 XDS110的案例,该案例无法对目标进行编程:

“我正在尝试对使用 F28075芯片的主板进行编程。 XDS 编程器返回各种错误。 而只是不对主板进行编程。

我想知道 XDS110是否支持该芯片。

IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-267 @ 0x0)控制器无法检测到有效的目标电源。 检查指定电压级别的目标 JTAG 连接和/或连接设置。 (仿真包7.0.188.0)

客户端更新:
我与之交谈的人要求提供一条错误消息,这是我当时唯一可以访问的消息。 事实上,XDS 110未与该电路板通信。 我成功地使用 XDS100对主板进行了编程。 显然,问题在于 XDS110。 我将尝试使用 XDS110进行通信并上传相应的错误。

这些是具有不同配置的同一主板的行为。 使用默认配置连接到主板的 XDS100。 XDS110没有。 您可以在图像右侧看到连接属性。”

以获得确认和帮助。

谢谢你。

此致,
阿基·A.



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (续)...基于他所说的错误,已通知客户,这应该是目标板的电源问题,因为它没有与程序员通信。 确保其处于1.8至3.6目标 IO 级别内。

    请参阅上述客户新更新以获得确认和支持。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    请确认 TRST 信号上的下拉电阻值是多少? 客户报告称,在移动到 XDS110时,需要将此电阻从2.2k 或4.7K 欧姆更改为10k 欧姆。  

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Marlyn。

    客户确认 TRST 处的10kOhm 下拉电阻器解决了此问题。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ArSuzy,

    我有一个 XDS110调试器和 tms320f280023控制器。 我还面临相同 的错误-267 @ 0x0问题)控制器无法检测到有效的目标电源。 我已将 XDS110调试器端口的 TMS,TCK 和接地引脚连接到微控制器的相应引脚。  可以帮我解决这个问题吗?

    谢谢  

    苏丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sudheesh,

    请您开始新的话题,以便我们可以针对您所看到的问题进行单独的讨论吗?  

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ArSuzy,

    通过将调试端口的 VTRef 引脚连接到3.3V,可以解决此问题。

    此致

    苏丹