This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:TMS320F28033

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1077405/tms320f28033-tms320f28033

部件号:TMS320F28033

您好,

最近,我开始研究电弧检测。 我是新的。 是否有一些用于电弧检测的模范项目或库? 它们是否仍可供下载?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您是否正在寻找要用于电弧检测的特定设备? 同时让我们知道最终应用的目的。  

    谢谢阿拉文丹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,非常感谢您的回复。

    在我发布问题之前,我曾搜索过 TI 论坛。 我阅读了一些 TMS320F28033的电弧探测问题。 因此,我在问题标题中添加了 f28033。

    目前,我有一个用于 F28035的实验板,一个用于 TMS57012的板。 您是否有这两块板的电弧检测示例/库? 任何人都好。

    如果没有,您是否有用于其他实验板的电弧检测示例/库? 我也可以购买新的主板。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供设备详细信息。 您要使用弧形检测的终端应用程序是什么? 请告诉我,因为解决方案因最终应用而异。  

    谢谢

    阿拉文丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的快速回答。 但是,老实说,最终申请还不清楚。 或者最终可能没有最终应用程序。 我们刚刚开始了一个关于低压直流的研究项目。 电弧是直流微电网的常见风险。 我们从一开始就了解直流电弧特性,然后为硕士级学生构建演示平台。 这项工作是理论上的。 实际应用未知。 它应该针对直流微电网。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。我们会检查并回复。

    谢谢

    阿拉文丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,请原谅我,你有更多信息吗? 我们认为电弧探测器是用于 PV 保护的。 你是这样一个例子吗? 非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您对 PV 保护的电弧检测解决方案的需求有多迫切?  

    谢谢

    阿拉文丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,对我来说不是当务之急。 我曾经认为有一些电弧探测的例子。 我不知道, 这可能是一个很大的程序。 我弄错了。 我并不是要为你推任何东西。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将检查并确认我们可以提供哪些帮助。  

    谢谢

    阿拉文丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们正在考虑在年底之前提供电弧探测参考设计。 你能等到那以后再去吗?

    谢谢

    阿拉文丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,谢谢你让我知道这一点。 但我对此不确定。 如果你有一些简单的教学例子,那就完美了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们目前没有其他例子。 很抱歉。

    谢谢

    阿拉文丹