This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:当输入时钟 OSCCLK 出现故障时,监视程序无法工作?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079763/tms320f28379d-when-input-clock-oscclk-fails-the-watch-dog-will-not-work

部件号:TMS320F28379D

您好,

根据数据表, 当输入时钟 OSCCLK 出现故障时,看门狗计数器将不会停止,因此可以触发看门狗重置,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,WD 由 INTOSC1计时。 因此,即使其他 OSCCLK 源发生故障,也可以由 INTOSC1为 WD 计时。