This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:用于 PMBus 的 VCRC 库

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079420/tms320f280039c-vcrc-library-for-pmbus

部件号:TMS320F280039C
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

你好,查普,

我正在向客户寻求帮助。

根据这个问题,我知道 我们使用 VCRC 计算 I2C 上 PMBus 的 PEC 字节。因此, VCRC 支持8位/16 位/32位的硬件。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076800/tms320f280039c-bgcrc-vcrc-and-pmbus

但是,客户希望要求提供 SW API 库。 我们是否 提供了沟通的图书馆?

它是否位于~C2000Ware\libraries\DSP\VCU \c28\examples\CRC,正确?

如果是这样,将对用户有很大帮助,他们可以通过使用库直接申请和确认。

谢谢,此致,

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰尼,

    让我让 PMBus 所有者看看他是否有任何可以使用的图书馆。

    谢谢

    阿拉文丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰尼,  

    PMBus 通信堆栈库位于 ~C2000Ware\\libraries\communications\PMBus\c28\cs。   默认功能为 PMBus。  如果需要将其用于 I2C 上的 PMBus,则必须通过添加少量预先定义的符号来重新编译库。 有关详细信息,请参见 PMBus 堆栈的用户指南(PMBus_comms_stack_UG.pdf)  

    提供的示例包括每个受支持设备的主和从示例集。 主 示例测试了对各种 PMBus 命令和事务的从(使用通信堆栈)处理。 这些示例已在 controlCARD 平台上实施和测试。  

    对于 PEC 功能,使用位于 ~C2000Ware\libraries\DSP\VCC\c28的 VCRC lib。

    此致

    西达尔斯