This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无法在线程中对响应进行投票表决

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079410/tms320f28379d-cannot-vote-up-a-response-in-a-thread

部件号:TMS320F28379D
“线程”中讨论的其它部件:TMS320F28035

早上好,

我知道这不是正确的论坛,但我找不到其他任何东西。  因此,请转至相应的小组。

利用上一个关于论坛的问题,我能够解决我所遇到的问题。  因此,我试图在这条线内投票表决一个回应,但我发现我无法这样做。  线程信息如下:

E2E 线程标题:CCS/TMS320F28035:cmd 文件中是否有用于条件链接的命令?
我试图对第一个答复投赞成票。   “^”旁边的悬停有助于“投票”。  我单击了它并收到一个方框,其中说:“您没有<title of thread>完成此操作的‘创建回复’权限。”

我当时已登录。

我应该采取不同的行动吗?

谢谢你,

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我试图对你提到的回答进行投票表决,这对我来说似乎很好。 我将与 E2E 论坛维护专家就此问题进行咨询。

    我怀疑这是因为线程已经锁定。

    此致,

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed 您好,

    是的,Veena 是正确的,线程已锁定,因此无法对其采取进一步措施。  感谢您尝试提供此反馈并积极参与 E2E。

    谢谢你,

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢大家。

    ED