This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2811:更换部件

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079436/tms320f2811-replacement-part

部件号:TMS320F2811

您好,

我们有一个使用 TMS320F2811的设计。  但由于芯片短缺,我们无法获得库存,也无法真正了解提前期。

我可能正在抓握吸管,但是否有任何相对引脚兼容的替换部件,我们可以在不对电子产品和软件进行重大改装的情况下切换到这些部件?

我意识到这是一个很难回答的问题,但不会详细介绍我们使用的功能,但我认为我们在很大程度上使用了以下模块:

SPI

UART (x2)

ADC (12通道)

我和我认为有一个 NHET 计时器

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有什么是简单的引入(特别是该软件包),并且每台设备都因巨大的总体需求而受到限制。