This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110调试探测器问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079589/xds110-debug-probe-issue

“线程”中讨论的其它部件:TMS320F280023

大家好,

我尝试使用 XDS110调试探头对 TMS320F280023控制器进行编程。 它显示错误 (错误-267 @ 0x0),控制器无法检测到有效的目标电源。 我已连接 TMS。 将 XDS110调试探头的 TCK 和接地引脚连接到微控制器的相应引脚。 微控制器由外部供电,电源在目标配置中被选为目标供电电源。 有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢  

苏丹 k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我已通过将调试端口的 VTRef 引脚连接到3.3 V 来解决此问题。  

    谢谢。