This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:扩展可用的模拟输入以获得更多信号。

Guru**** 2519310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, TMS320F28384S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1078362/tms320f28375s-expanding-the-available-analog-inputs-for-more-signals

部件号:TMS320F28375S
“线程”中讨论的其它部件: TMS320F28384S

在采用176引脚 TMS320F28375s DSP 的产品设计中,我们面临可用模拟输入数量的限制。 我们无法将所有需要的模拟信号映射到可用的20个模拟针脚。 我们正在寻找一种高效的模拟扩展,它需要从主 CPU 获得最低的通信开销。 理想情况下,它应该是一个连续采样设备,依次对模拟输入进行采样,然后通过 TMS320F28375S DSP 上的某些串行接口对结果进行流化处理。  在 DSP 方面,应该将基于 DMA 的串行数据读取到一些缓冲区中。 然后主 CPU 可以在需要时处理数据。 请告诉我是否有这样或更好的解决方案可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,扩展的模拟读数与控制无关,因此没有精确的采样时间要求。 这些是慢速读数,例如温度等。控制输入将直接路由到 DSP 模拟输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可以看337球 BGA 或看  

    TMS320F28384S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上,ADC 的总需求是一个大数,即总共38个。 我们正在路由与主 DSP 控制相关的14个快速转换,为未来需求提供两个额外输入空间。 我们选择了一个低成本微控制器(低于2美元的芯片),采用44引脚封装,具有28路模拟输入。 其余24个慢速转换将路由到此微控制器。  该微控制器将执行所有模拟转换,然后通过 UART 或 SPI 串流到我们的 TMS320F2837x DSP。 在 DSP 方面,我们打算设置基于 DMA 的串行数据读取,以消除主处理器的串行通信开销。 如果你有更好的想法,请告诉我。