This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28030:正弦换向中的再生制动

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079203/tms320f28030-regeneration-braking-in-sinusoidal-commutation

部件号:TMS320F28030

大家好,

我已经为 PMSM 电机开发了正弦换向。 我使用霍尔传感器估算两个霍尔状态之间的角度,并使用正弦 LUT 表生成正弦 PWM。 一切都很顺利。

但我一直在使用再生制动功能,对于梯形换向,您可以更改 PWM 切换模式,当前方向也会相反。 但我没有收到任何有关正弦换音的文章或信息。这里所有三个阶段都很忙。

我尝试了一种解决方案来提供负扭矩指令用于再生,它正在工作。我可以看到负方向的电流,但它不如梯形电流平稳。它给电动机带来抖动,并观察到几秒钟的大量相电流,这是可能的 损坏系统。我观察到电动机突然停止,并试图以相反的方向运行,因为负扭矩命令。后来我保持最小负扭矩命令并观察到同样的行为。

我是否通过施加负扭矩指令来做任何错误? 是否有任何特殊的再生切换模式(如梯形)?

请提供一些线索或想法。

谢谢

Amit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amit——我正在努力让这位最佳人选来回答这个问题。  应在1-2天内回复。 感谢您的耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit,负扭矩指令很好,但需要使用适合系统的特定减速速率来施加,直到转速降至零。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Navaneeth 的响应,减速速率已经用于再生,并通过不同的减速速率测试。

    我认为换向操作不正确,相同的切换模式不会帮助再生。