This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-套件:DRV8312-C2-套件

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079285/drv8312-c2-kit-drv8312-c2-kit

部件号:DRV8312-C2-套件

你好!

 

我们似乎对电机的感应式 BLDC 控制存在问题,该电机按如下方式(根据 pdf 指南)连接到 DRV8312-C2-Kit。

 

 

DSP 向 BLDC 驱动器输出的 PWM 似乎关闭了60度(周期的六分之一)。

 

当电机通过另一个电机旋转时,如果每个霍尔传感器的状态都显示最大线路 BEMF,则会产生以下正确的切换表。

 

 

相位间的正确传导

霍尔传感器

蓝色

绿色

白色

黑色->红色

0

0

1.

黑->黄色

0

1.

1.

红->黄

0

1.

0

Red->黑色

1.

1.

0

黄色->黑色

1.

0

0

黄色->红色

1.

0

1.

表1.

 

当电机通过具有传感器控制的 BLDC 控制的开发板旋转时,它会产生以下切换表,该表从正确的表中偏移60度或由单个霍尔传感器状态移动。

 

阶段之间的实际传导

霍尔传感器

蓝色

绿色

白色

黑色->红色

1.

0

1.

黑->黄色

0

0

1.

红->黄

0

1.

1.

Red->黑色

0

1.

0

黄色->黑色

1.

1.

0

黄色->红色

1.

0

0

表2.

 

当电机通过无传感器 BLDC 模式下的开发旋转且观察到霍尔传感器时,它们符合表1,进一步确认它是正确的切换顺序。

 

这可以通过感应式 BLDC 模式下的相位电流波形进一步观察(图 1)与在无传感器 BLDC 操作中观察到的正确波形相比不正确(图 2)。

 

图 1–含传感器的 BLDC 控制相位电流波形(不正确)。

 

图 2–无传感器 BLDC 控制相位电流波形(正确)。

 

这似乎是一个代码问题,如果可能,我们希望收到一个允许正确操作的程序文件,我们可以将其刷新到控制器上。

 

此致,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种波形都适用于采用梯形模式的 BLDC 控制。 实际上,上述情况应该比下面的情况好得多。 这两个波形之间的唯一区别是换向点错误。