This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025CPNSR:默认启动模式选择?

Guru**** 2455800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079042/tms320f280025c-tms320f280025cpnsr-default-boot-mode-selection

部件号:TMS320F280025C

我一直在使用“TMS320F280025CPNSR”来控制电动机。 我想知道控制器是否需要从默认引导模式(即 重置后闪烁),我是否需要将 GPIO32和 GPIO24拉至高位。 如果这些引脚用作 I/O GPIO 引脚,但不是拉高但仍然是引导模式默认为闪存模式,那么这是否正常?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,如果要使用默认的设备引导模式。 但是,您可以在不使用任何引导模式选择引脚的情况下将引导模式归零, 或者只使用一个引导模式选择引脚将引导模式归零。

    您可以查看 F28002x TRM (SPRUIN7)中的第4.3节(设备启动模式)。