请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F280025C 我一直在使用“TMS320F280025CPNSR”来控制电动机。 我想知道控制器是否需要从默认引导模式(即 重置后闪烁),我是否需要将 GPIO32和 GPIO24拉至高位。 如果这些引脚用作 I/O GPIO 引脚,但不是拉高但仍然是引导模式默认为闪存模式,那么这是否正常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我一直在使用“TMS320F280025CPNSR”来控制电动机。 我想知道控制器是否需要从默认引导模式(即 重置后闪烁),我是否需要将 GPIO32和 GPIO24拉至高位。 如果这些引脚用作 I/O GPIO 引脚,但不是拉高但仍然是引导模式默认为闪存模式,那么这是否正常?