This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D 位于 Code Composer Studio 上

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079486/tms320f28379d-tms320f28379d-on-code-composer-studio

部件号:TMS320F28379D

您好,

你好。 我有一位客户正在与 TMS320F28379D 合作。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

我正在尝试使用新目标配置文件将 TMS320F28379D 连接到 CCS,但当系统提示我选择设备时,TMS320F28379D 不会显示。

我正在尝试为 CCS 运行为期一天的培训课程,课程的第一步是转到文件>新建>目标配置设备以连接设备。 完成此操作后,我选择德州仪器(TI) XDS100v3 USB 调试探头作为连接设置。

在下面,当我选择“板或设备”时,CCS 有一个可用设备列表,但没有一个是 TMS320F28379D,它是我正在使用的设备。

具有讽刺意味的是,培训课程的视频使用的设备与我尝试使用的设备相同,因此我知道至少有可用的设备。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户使用的 CCS 版本是什么? 我刚刚 测试了 CCS11,它显示了如下所示的设备: