请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28379D 大家好,TI 伙计们,
我的 ipmsm 电机参数如下:
| VBUS | 15伏 |
| 杆数 | 7. |
| LD | 30.0uH |
| 常见问题 | 41.1uH |
| R | 0.056欧姆 |
PWM 频率为20kHz。 注射1.8V/1kHz 方波时,id 波如下:
我想知道如何确定注入方波电压的频率和振幅?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,TI 伙计们,
我的 ipmsm 电机参数如下:
| VBUS | 15伏 |
| 杆数 | 7. |
| LD | 30.0uH |
| 常见问题 | 41.1uH |
| R | 0.056欧姆 |
PWM 频率为20kHz。 注射1.8V/1kHz 方波时,id 波如下:
我想知道如何确定注入方波电压的频率和振幅?