This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何在 HFI.lib 中确定注射的方波电压#39的频率和幅度?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1078005/tms320f28379d-how-can-i-determine-the-injected-square-wave-voltage-s-frequency-and-amplitude-in-hfi-lib

部件号:TMS320F28379D

大家好,TI 伙计们,

我的 ipmsm 电机参数如下:

VBUS 15伏
杆数 7.
LD 30.0uH
常见问题 41.1uH
R 0.056欧姆

PWM 频率为20kHz。 注射1.8V/1kHz 方波时,id 波如下:

我想知道如何确定注入方波电压的频率和振幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好-我正在努力寻找最佳人选来回答你的问题。  您应该在一天或两天内听到回声。 感谢您的耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取决于电动机时间常数的注入方波电压频率,必须高于时间常数的频率,推荐值超过两倍。

    对 HFI 来说,更高的电压应该更好,但它将受到逆变器的限制,并且它最好低于电动机的额定电压,并且不会使电动机旋转。

    必须根据电机和系统调节这两个参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming。因此,对于我的应用, 注入方波的可能频率和幅度为5kHz/25V。

    你认为是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对。 您仍然需要根据调试状态调整注塑电压的频率和振幅,计算值只是作为良好的起点作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming,如果选择了5kHz/2.5V 注入方波,那么 hpf 的截止频率应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5kHz 是最大注射频率,您可以使用 f_PWM/8或 f_PWM/16来获得注射方波电压。 切断频率可能是 PWM 频率的1~4倍。 如上所述,您需要根据调试结果调整这些参数。