This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:针对 RSH 封装调整通用电机控制实验室

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1078067/tms320f280049c-adapting-universal-motor-control-lab-for-rsh-package

部件号:TMS320F280049C

您好,

在随电机控制 SDK (V3.03)提供的通用电机控制实验室的实验手册中,第3章介绍了如何在定制主板上针对其他微控制器和栅极驱动器调整该实验室。 这听起来很有希望,所以我来看看。

我使用的主板有 F280049C 微控制器,但带有56引脚 RSH 封装,而不是通常的100引脚 PZ 封装。 我在构建选项中更改了56RSH 的--package 和--part 标志,但我找不到可以根据需要调整插针 mux 的位置。 针芯粘接如何在这里工作,如何使其适应主板?

谢谢,

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.实验手册可在以下网址找到:

    https://www.ti.com/lit/pdf/spruj26

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在第3章的“更改针脚分配”一章中有所提及。 您需要编辑 HAL_setupGPIOs()函数,以重新配置主板上不同的所有引脚。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Whitney,

    感谢您提供建议。 昨晚我在我的帖子发布几个小时后才发现这部分内容,我对此非常忙碌。 pin_map.h 文件的标题注释部分显示了 TI 版本:F28004x 支持库 v1.12.00.00。 F28004x 和 F28002x 微控制器的文件是否相同?

    谢谢,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件不同。 这些设备的针芯粘接有相当多的重叠,但我怀疑您仍需要进行一些更改。

    惠特尼